990-5995D-028

Запуск и добавление одиночного ИБП к работающей параллельной системе

Используйте эту процедуру для запуска ИБП и его добавления в работающую параллельную систему.

ВАЖНЫЙ: Перед добавлением ИБП к параллельной системе эта система должна быть настроена специалистом Schneider Electric.

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Перед подключением силовых кабелей к ИБП убедитесь, что Ext. UOB, MIB и BIB установлены на ИБП в положение ВЫКЛ (разомкнут).
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
  1. На новом ИБП убедитесь, что:
    1. Все устройства отключения ИБП (UIB, SSIB и UOB), а также Ext. UOB находятся в положении ВЫКЛ (разомкнут).
    2. Автоматы защиты батарей ВВ установлены в положение ВЫКЛ (разомкнут).
  2. Установите Ext. UOB на ИБП в положение ВКЛ (замкнут).
  3. Установите MIB и BIB на ИБП в положение ВКЛ (замкнут).
  4. Установите UIB, SSIB и UOB на ИБП в положение ВКЛ (замкнут).

    Когда светодиод инвертора загорится ровным зеленым светом, ИБП присоединится к работающей параллельной системе.

    Светодиоды в пользовательском интерфейсе будут выглядеть следующим образом:

  5. Установите BB на ИБП в положение ВКЛ (замкнут).
  6. Проверьте правильное распределение нагрузки между параллельными ИБП.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.