990-5995D-028

Режим LBS (дополнительно)

Примечание: Режим LBS требует подключения дополнительных кабелей синхронизации. Дополнительные сведения см. в руководстве по установке.

Когда включен режим LBS, выход двух независимых систем ИБП (одиночная или параллельная системы) будет синхронизирован. Синхронизация выхода не поддерживается, когда обе системы ИБП находятся в режиме статического или сервисного байпаса.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.