990-5995D-028

Замена линейки аккумуляторных батарей

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Батареи могут представлять опасность поражения электрическим током и током короткого замыкания. При работе с батареями необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.
  • Снимите часы, кольца и другие металлические предметы.
  • Используйте инструменты с изолированными ручками.
  • Наденьте защитные очки, перчатки и обувь.
  • Не кладите инструменты или металлические предметы на верхнюю поверхность батареи.
  • Перед началом процедуры установите автомат защиты батарей BB в положение ВЫКЛ (разомкнут).
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
  • Обслуживание аккумуляторных батарей должно выполняться или контролироваться исключительно квалифицированным персоналом, обученным работе с аккумуляторными батареями, с соблюдением требуемых мер предосторожности. Посторонний персонал не должен иметь доступа к аккумуляторным батареям.
  • Не сжигайте использованные аккумуляторные батареи, поскольку они могут взрываться.
  • Запрещается деформировать, вскрывать и модифицировать аккумуляторные батареи. Вытекший электролит опасен для глаз и кожи. Он может также вызвать отравление.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Осторожно
опасность повреждения оборудования
  • При замене модулей батарей используйте одни и те же модули и всегда заменяйте полностью всю линейку батарей (четыре модуля).
  • Срок хранения батарей не должен превышать шести месяцев в связи с необходимостью их перезарядки.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.
  1. Установите автомат защиты батарей BB в положение ВЫКЛ (разомкнут).
  2. Снимите крышку в передней части модуля батарей.
  3. Отключите клеммы питания от передней части модуля батарей.
  4. Снимите винт из ручки модуля батарей и поднимите ее вверх.
  5. Аккуратно вытащите модуль батарей из отверстия.
  6. Повторите эти действия для всех модулей батарей в линейке. Одна линейка батарей на один ряд.
  7. Вставьте запасные модули батарей в ИБП.
  8. Поверните вниз ручки модулей батарей и закрепите их на полке с помощью винтов.
  9. Подключите клеммы питания к передней части модулей батарей.
  10. Установите крышку спереди модулей батарей.
  11. Установите автомат защиты батарей BB в положение ВКЛ (замкнут).
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.