990-5995D-028

Индикаторы состояния на коммуникационном интерфейсе

ИБП мощностью 60-80 кВА, 400 В с внутренними батареями, вид спереди

ИБП мощностью 60-100 кВА, 400 В/50 кВа, 208 В с внешними батареями, вид сзади

ИБП мощностью 120-160 кВА, 400 В/60-80 кВа, 208 В с внешними батареями, вид спереди

ИБП мощностью 200 кВА, 400 В/100 кВа, 208 В с внешними батареями, вид спереди

Светодиод Состояние Описание
A. Аномальное состояние Немигающий красный свет Имеется критический сигнал
Выкл. Критический сигнал отсутствует
В. Сигнал тревоги Немигающий желтый свет Имеется предупреждающий сигнал
Выкл. Предупреждающий сигнал отсутствует
C. Нормальное состояние Немигающий зеленый свет Нормальное состояние
Мигающий зеленый свет Выполняется самодиагностика/ИБП является ведущим в параллельной системе
Выкл. ИБП выключен
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.