990-5995D-028

Настройка входных контактов и выходных реле

  1. На главном экране дисплея выберите Настройки > Расширен. настройки > Контакты и реле.
  2. Включите или отключите следующие функции:
    • Сост. внешнего авт. защ. бат.

    • Размыкание бат. автомата

    • Обр. питание на байпасе

    • Состояние внешнего MBB

  3. Нажмите стрелку вниз и установите функцию для каждого из настраиваемых выходных реле. Выберите между:
    • Отключить

    • Общий сигнал тревоги

    • Штатный режим работы

    • От батареи

    • Статический байпас

    • Сервисный байпас

    • Перегрузка на выходе

    • Вентилятор неисправен

    • Батарея неисправна

    • Батарея отключена

    • Низкое напр. бат.

    • Вход вне допуска

    • Байпас вне допуска

    • EPO включено

  4. Нажмите стрелку вниз и установите функцию для каждого из настраиваемых выходных реле. Выберите между:
    • Отключить

    • ИНВ ВКЛ

    • ИНВ ВЫКЛ

    • Батарея неисправна

    • ГУ включена

    • Польз. сигн. трев. 3

    • Польз. сигн. трев. 4

    • Отключить ECO

    • Принуд. ИНВ ВЫКЛ

  5. Нажмите Сохранить настройки.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.