990-6538F-006

Conexión de los cables PBUS

NOTA: No conecte los cables PBUS a la red. La conexión no está destinada a la conexión en red y puede dejar la red inoperativa.
  1. Conecte los cables PBUS 1 (blanco) y PBUS 2 (rojo) suministrados a los puertos PBUS en el SAI.
  2. Instale terminadores (T) en los conectores no utilizados.

    Ejemplo de sistema con tres SAI en paralelo sin el RIM

    Ejemplo de sistema con tres SAI en paralelo con el RIM

    NOTA: Si el RIM está presente, los cables PBUS entre los dos módulos de inteligencia de un SAI (resaltados en verde) deben obtenerse del kit de módulo inteligente redundante SP3OPT001.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.