990-6538F-006

Instalación del kit de desconexión de neutro (opcional)

NOTA: Utilice el kit de desconexión de neutro opcional SP3OPT004 para este procedimiento. El kit de desconexión de neutro solo es aplicable para un SAI con un interruptor interno.
  1. Retire la tapa de plástico del ensamblaje de desconexión de neutro.
  2. Instale el ensamblaje de desconexión de neutro en los postes traseros del SAI con los cuatro tornillos suministrados.

    Vista posterior del SAI

  3. Conecte la barra colectora inferior del ensamblaje de desconexión de neutro en la barra de neutro del SAI con los dos tornillos suministrados.

    Vista frontal del SAI

  4. Conecte los cables del neutro externos a la barra colectora superior del ensamblaje de desconexión de neutro.

    Vista posterior del SAI

  5. Vuelva a colocar la tapa de plástico del ensamblaje de desconexión de neutro.

    Vista posterior del SAI

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.