990-6538F-006

Instalación de módulos de alimentación

NOTA: El módulo de alimentación debe estar en modo apagado.
NOTA: Un módulo de alimentación de 50 kW está preinstalado en el SAI. Los módulos de alimentación adicionales se envían por separado para potencias de SAI superiores a 50 kW y deben instalarse para alcanzar la potencia correcta del SAI.
NOTA: Instale siempre los módulos de alimentación comenzando por la posición inferior y hacia arriba.
ADVERTENCIA
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
  • Antes de instalar un nuevo módulo de alimentación, compruebe la configuración de la protección aguas arriba y aguas abajo. Asegúrese de que el SAI esté configurado correctamente para el valor nominal de corriente continua mejorada. Por ejemplo, si el SAI pasa de 200 kW a 250 kW, la elección del tipo de disyuntor debe basarse en la potencia nominal de 250 kW.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
ADVERTENCIA
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
  • Almacene los módulos de alimentación a una temperatura ambiente de entre -25 y 55 °C, y a una humedad sin condensación entre el 0 y el 95 %.
  • Almacene los módulos de alimentación en su embalaje protector original.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
ATENCIÓN
Carga pesada
Los módulos de alimentación son pesados (28 kg) y se necesita a dos personas para levantarlos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  1. Retire la placa de relleno de la ranura vacía del módulo de alimentación. Guarde la placa de relleno para usarla en el futuro.
  2. Coloque la lengüeta de desbloqueo del módulo de alimentación en la posición OFF (abierto). Encaje el módulo de alimentación en la ranura. El mecanismo de activación se bloqueará cuando el módulo de alimentación esté correctamente insertado.
  3. Vuelva a colocar los tornillos proporcionados en los lados del módulo de alimentación.
  4. Coloque la lengüeta de desbloqueo del módulo de alimentación en posición ON (cerrado).
    PELIGRO
    Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    Todas las ranuras del módulo de alimentación deben tener instalado un módulo de alimentación o una placa de relleno.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.