990-6538F-006

Conecte los cables de alimentación del SAI con cuatro interruptores internos

AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Para garantizar un reparto de carga correcto en funcionamiento en derivación en un sistema en paralelo:
  • Todos los cables de derivación deben tener la misma longitud para todos los SAI.
  • Todos los cables de salida deben tener la misma longitud para todos los SAI.
  • Todos los cables de entrada deben tener la misma longitud para todos los SAI (solo es necesario en sistemas con suministro de red simple).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. Solo cuando los códigos o la reglamentación locales requieran que se retire el puente del neutro: Retire el puente del neutro (880-74129). El puente del neutro hace una conexión con perno en el neutro para que el neutro no se desconecte al abrir los interruptores de cuatro polos.

    Vista posterior del SAI

  2. Solo para suministros de red doble: Retire los puentes de la barra colectora del suministro de red simple principal.
    NOTA: Guarde los puentes de la barra colectora del suministro de red simple principal. Se necesitan para la realización de pruebas durante la puesta en marcha del SAI.

    Vista posterior del SAI

  3. Conecte los cables de alimentación en el orden descrito.
    1. Conecte los cables de PE.
      NOTA: La conexión a tierra/PE debe ser común para todos los SAI del sistema en paralelo.
    2. Conecte los cables de entrada (L1, L2, L3, N).
    3. Solo para suministros de red doble: Conecte los cables de derivación (L1, L2, L3, N).
    4. Conecte los cables de salida (L1, L2, L3, N).
    5. Conecte los cables de DC (DC+, DC-).

    Suministro de red simple principal

    Suministro de red doble

  4. Vuelva a colocar el panel posterior en el SAI.

    Vista posterior

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.