Conexión de los cables Modbus
- Conecte los cables Modbus al terminal
J3000 de uno o más SAI. Utilice una conexión de 2 o de 4
cables.
-
Todos los cables de señal Modbus deberán ser de aislamiento/con cubierta doble y tener una capacidad nominal mínima de 30 VDC.
-
Las conexiones Modbus requieren el uso de cables blindados de par trenzado. La conexión del blindaje a tierra debe ser tan corta como sea posible (preferiblemente, inferior a 1 cm). El blindaje del cable debe conectarse al pin Ch Gnd en cada dispositivo.
-
El cableado debe cumplir con los códigos locales.
-
Guíe los cables de señal por separado de los cables de alimentación para asegurar un aislamiento suficiente.
-
El puerto Modbus está aislado galvánicamente con el pin Com como referencia de conexión a tierra.
-
- Instale resistencias de terminación de 150 ohmios en las extremidades de cada barra colectora si las barras son muy largos y funcionan a velocidades de datos altas. Las barras inferiores a 610 metros a 9600 baudios o inferiores a 305 metros a 19.200 baudios en principio no necesitan resistencias de terminación.