990-6538F-006

Preparación del SAI para entrada de cables por la parte superior

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
No haga orificios ni realice perforaciones con las placas guía instaladas ni cerca del armario.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Preparación para los cables de alimentación:
    1. Retire la placa guía de la placa superior del SAI.
    2. Perfore los orificios para cables de alimentación o canalizaciones/conductos en la placa guía. Instale las canalizaciones o los conductos (no suministrados), si procede.
    3. Vuelva a colocar la placa guía.
  2. Retire la cubierta o las cubiertas interiores frontales del SAI.

    SAI con un interruptor interno

    SAI con cuatro interruptores internos

  3. Retire el panel posterior del SAI.

    Vista posterior

  4. Quite las tapas de los cables de señalización de la parte superior del SAI.
  5. Siga uno de estos procedimientos:
    • Instale los tapones de cepillo para cables suministrados en el kit de tornillería o
    • Taladre orificios en las tapas de los cables de señalización. Instale canalizaciones o conductos (no suministrados), si procede. Vuelva a colocar las tapas de los cables de señalización.
  6. Retire la cubierta de los terminales de conexión de señales.
  7. Pase los cables de señalización como se muestra para separar los cables de Class 2/SELV de los cables de non-Class 2/non-SELV.
    NOTA: Para obtener más información sobre la ubicación de los cables Class 2/SELV y de los cables non-Class 2/non-SELV, consulte Conexión de los cables de señal.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.