990-6538F-006

Instalación del kit de módulo de inteligencia redundante (RIM) (opcional)

NOTA: Utilice el kit de módulo inteligente redundante opcional (RIM) SP3OPT001 para este procedimiento.
  1. Retire la tapa de la ranura del IM2.
  2. Afloje el tornillo que se indica y retire la placa de sujeción del interruptor de activación. Coloque el interruptor de activación en la posición OFF.
  3. Instale el kit de módulo inteligente redundante en la ranura con dos tornillos.
    NOTA: Empuje la parte inferior del módulo inteligente para asegurar que encaje con suavidad.
  4. Coloque el interruptor de activación en la posición ON (abierto). Vuelva a colocar la placa de sujeción del interruptor de activación y fíjela con los tornillos que ha retirado en el paso 2.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.