Procedimiento de instalación
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
El SAI debe estar protegido contra el movimiento. Efectúe
una de las acciones o de los procedimientos siguientes cuando el SAI
esté en su posición final:
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
ADVERTENCIA |
|---|
|
PELIGRO DE VOLCAR
El centro de gravedad del armario se sitúa en la
parte superior. Muévalo con cuidado y utilice rampas sobre suelos
con desniveles.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
- Siga uno de estos procedimientos:
- Sin anclaje antisísmico: Colocación del SAI o
- Con anclaje antisísmico: Instalación del anclaje antisísmico (opcional).
- Siga uno de estos procedimientos:
- Entrada de cables por la parte superior: Preparación del SAI para entrada de cables por la parte superior o
- Entrada de cables por la parte inferior: Siga el manual de instalación que se proporciona con el armario con entrada por la parte inferior.
- Solo para sistema de conexión a tierra TN-C: Preparación del sistema de conexión a tierra TN-C.
- Solo para SAI con un interruptor interno: Instalación del kit de desconexión de neutro (opcional).
- Siga uno de estos procedimientos:
- Conexión de los cables de señal.
- Conexión de los cables de señal de aparamenta eléctrica y productos auxiliares de otros fabricantes.
- Conexión de los cables Modbus.
- Solo para sistemas en paralelo: Conexión de los cables PBUS.
- Instalación de módulos de alimentación.
- Instalación del kit de módulo de inteligencia redundante (RIM) (opcional).
- Instalación final.
PELIGRO
ADVERTENCIA