990-6538F-006

Instalación del anclaje antisísmico (opcional)

NOTA: Utilice el kit antisísmico opcional SP3OPT005 para este procedimiento.
  1. Empuje el SAI hasta la posición final.
  2. Instale el soporte de anclaje posterior en el SAI con los 20 pernos M8 que se suministran.

    Opcional: Utilice la chapa de fijación (870-91123) para la alineación con un bastidor de dos metros de altura.

    Vista posterior (sin chapa de fijación)

    Vista posterior (con chapa de fijación)

  3. Monte en el suelo los soportes de anclaje posteriores. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en los anclajes posteriores es de ø14 mm. Se requiere un tornillo o perno M12 de grado de resistencia 8.8.

    Vista posterior (sin chapa de fijación)

    Vista posterior (con chapa de fijación)

  4. Instale el soporte de anclaje frontal en el SAI y fíjelo en el suelo. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en los anclajes posteriores es de ø14 mm. Se requiere un tornillo o perno M12 de grado de resistencia 8.8.

    Opcional: Utilice la chapa de fijación (870-91123) para la alineación con un bastidor de dos metros de altura.

    Vista frontal (sin chapa de fijación)

    Vista frontal (con chapa de fijación)

    Vista frontal (sin chapa de fijación)

    Vista frontal (con chapa de fijación)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.