990-6538F-006

Instalación final

  1. Coloque de nuevo la cubierta sobre los terminales de la conexión de señal.

    Vista frontal del SAI

  2. Vuelva a colocar la cubierta o las cubiertas interiores frontales en el SAI.

    SAI con un interruptor interno

    SAI con cuatro interruptores internos

  3. Para un sistema en paralelo: Instale un candado (no suministrado) en el dispositivo de desconexión de mantenimiento interno (IMB) en la posición abierta en todos los SAI del sistema en paralelo.
  4. Rellene la información sobre la potencia nominal del modelo en la placa de nombre del SAI.
  5. Retire las etiquetas 885-92827(x 2) y 885-92828 (x 1) de los protectores superiores.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.