990-6538F-006

Colocación del SAI

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
El SAI debe estar protegido contra el movimiento. Cuando el SAI esté en su posición final, vuelva a instalar los soportes de transporte frontal y posterior en el SAI, y fíjelos en el suelo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Empuje el SAI hasta la posición final.
  2. Baje las patas niveladoras delantera y posterior del SAI con una llave inglesa, hasta que toquen el suelo. Las ruedas no deben entrar en contacto con el suelo. Use un nivel de burbuja para asegurarse de que el SAI esté nivelado.
  3. Vuelva a instalar el soporte de transporte frontal en el SAI y fíjelo en el suelo. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el soporte es de ø10 mm. Se requiere un tornillo o perno M8 de grado de resistencia 8.8.
  4. Vuelva a instalar el soporte de transporte posterior en el SAI y fíjelo en el suelo. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el soporte es de ø10 mm. Se requiere un tornillo o perno M8 de grado de resistencia 8.8.

    Vista posterior

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.