990-6538F-006

Desmantelamiento o traslado del SAI a una nueva ubicación

  1. Apague completamente el SAI: siga las instrucciones del manual de usuario del SAI.
  2. Bloquee y etiquete todos los dispositivos de desconexión del panel de derivación de mantenimiento/aparamenta eléctrica en la posición OFF (abierto).
  3. Bloquee y etiquete todos los dispositivos de desconexión de batería de la aparamenta eléctrica/solución de batería en posición OFF (abierto).
  4. Abra la puerta frontal del SAI.
  5. Retire todos los módulos de alimentación, EXCEPTO el módulo que está situado en la posición más baja. Consulte Instalación de módulos de alimentación para obtener más información.
    ATENCIÓN
    Carga pesada
    Los módulos de alimentación son pesados (28 kg) y se necesita a dos personas para levantarlos.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  6. Retire la cubierta o las cubiertas interiores frontales del SAI.

    SAI con un interruptor interno

    SAI con cuatro interruptores internos

  7. Mida y verifique la AUSENCIA de tensión en cada punto de medición antes de continuar.
    PELIGRO
    PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
    Mida y verifique la AUSENCIA de tensión en cada punto de medición antes de continuar.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

    Vista frontal del SAI con un interruptor interno

    Número Descripción Número Descripción
    1 Salida L3 7 Batería +
    2 Salida L2 8 Batería –
    3 Salida L1 9 Neutro
    4 Derivación L3 10 Entrada L3
    5 Derivación L2 11 Entrada L2
    6 Derivación L1 12 Entrada L1

    Vista frontal del SAI con cuatro interruptores internos

    Número Descripción Número Descripción
    1 UIB L1 (entrada) 18 SSIB L3 (entrada)
    2 UIB L2 (entrada) 19 SSIB N (salida)
    3 UIB L3 (entrada) 20 SSIB L1 (salida)
    4 UIB L1 (salida) 21 SSIB L2 (salida)
    5 UIB L2 (salida) 22 SSIB L3 (salida)
    6 UIB L3 (salida) 23 UOB N (salida)
    7 MBB N (entrada) 24 UOB L1 (salida)
    8 MBB L1 (entrada) 25 UOB L2 (salida)
    9 MBB L2 (entrada) 26 UOB L3 (salida)
    10 MBB L3 (entrada) 27 UOB N (entrada)
    11 MBB N (salida) 28 UOB L1 (entrada)
    12 MBB L1 (salida) 29 UOB L2 (entrada)
    13 MBB L2 (salida) 30 UOB L3 (entrada)
    14 MBB L3 (salida) 31 Batería +
    15 SSIB N (entrada) 32 Batería –
    16 SSIB L1 (entrada) 33 Batería N
    17 SSIB L2 (entrada)    
  8. Mida y verifique la AUSENCIA de tensión en cada barra colectora de entrada/derivación/salida/DC antes de continuar.
    PELIGRO
    PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
    Mida y verifique la AUSENCIA de tensión en cada barra colectora de entrada/derivación/salida/DC antes de continuar.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

    Suministro de red simple principal

    Suministro de red doble

  9. Desconecte y retire todos los cables de alimentación del SAI. Para obtener más información, consulte Conecte los cables de alimentación del SAI con un interruptor interno o Conecte los cables de alimentación del SAI con cuatro interruptores internos.
  10. Vuelva a instalar las cubiertas interiores frontales y vuelva a colocar los tornillos.
  11. Retire la cubierta de los terminales de conexión de señales.
  12. Desconecte y retire todos los cables de señal del SAI. Para obtener más información, consulte Conexión de los cables de señal.

    Vista frontal del SAI

  13. Para el sistema SAI con un adaptador de profundidad: retire los accesorios de interconexión entre el SAI y el adaptador de profundidad. Retire el adaptador de profundidad. Consulte el manual de instalación suministrado con el adaptador de profundidad para obtener más información. Guarde todas las piezas para volverlas a instalar.
  14. Para un sistema SAI con un armario con entrada inferior: retire los accesorios de interconexión entre el SAI y el armario con entrada inferior. Retire el armario con entrada inferior. Consulte el manual de instalación suministrado con el armario con entrada inferior para obtener más información. Guarde todas las piezas para volverlas a instalar.
  15. Vuelva a instalar todas las placas y cubiertas retiradas. Para obtener más información, consulte Instalación final.
  16. Si lo hay, retire el soporte de anclaje antisísmico frontal/soporte de transporte frontal del SAI y del suelo. Guárdelo para colocarlo más tarde.

    Vista frontal del SAI (sin chapa de cuña)

    Vista frontal del SAI (con chapa de cuña)

  17. Si lo hay, retire el soporte de anclaje antisísmico trasero/soporte de transporte trasero del SAI y del suelo. Guárdelo para colocarlo más tarde.

    Vista trasera del SAI (sin chapa de cuña)

    Vista trasera del SAI (con chapa de cuña)

  18. Cierre y bloquee la puerta frontal.
  19. Eleve las patas del SAI hasta que las ruedas estén totalmente en contacto con el suelo.
  20. Ahora puede mover el SAI rodando sobre las ruedas.
    ADVERTENCIA
    PELIGRO de vuelco
    • Las ruedas del SAI están destinadas exclusivamente al transporte sobre superficies planas, lisas, duras y horizontales.
    • Las ruedas del SAI están pensadas para el transporte en distancias cortas (es decir, dentro del mismo edificio).
    • Muévase despacio y preste mucha atención a las condiciones del suelo y al equilibrio del SAI.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  21. Para el transporte en distancias más largas o en condiciones no aptas para las ruedas del SAI:
    ADVERTENCIA
    Armario con el centro de gravedad en la parte superior
    El SAI tendrá el centro de gravedad en la parte superior con un módulo de alimentación instalado. Tome las precauciones adecuadas durante la manipulación y preparación para el transporte o envío.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
    ADVERTENCIA
    PELIGRO de vuelco
    Para el transporte en distancias más largas o en condiciones no aptas para las ruedas del SAI, asegúrese de que:
    • el personal encargado del transporte tenga los conocimientos necesarios y haya recibido la formación adecuada;
    • utilice las herramientas pertinentes para levantar y transportar el SAI de forma segura;
    • proteja el producto contra daños utilizando la protección correcta (como envoltorios o embalajes).
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

    Requisitos de transporte:

    • Schneider Electric recomienda reutilizar el palé de transporte original en combinación con los soportes de transporte originales para el transporte a larga distancia, si no presentan daños. Si el palé de transporte original y los soportes de transporte originales no están disponibles o están dañados, utilice un palé adecuado para el peso del SAI (309 kg con un módulo de alimentación instalado) con las dimensiones apropiadas (mínimo: 1250 mm x 900 mm).

    • Utilice medios de fijación adecuados para montar el SAI en el palé. Siga los procedimientos del manual sobre recepción y desembalaje para fijar el SAI al palé si utiliza el palé y los soportes de transporte originales.

    PELIGRO
    PELIGRO de vuelco
    • El SAI debe fijarse correctamente justo después de colocarlo en el palé.
    • Los mecanismos de fijación deben ser lo suficientemente resistentes como para soportar vibraciones y golpes durante la carga, el transporte y la descarga.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
    ADVERTENCIA
    Comportamiento imprevisto del equipo
    No levante el SAI con una carretilla elevadora/transpaleta directamente sobre el bastidor, ya que podría doblarlo o dañarlo.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  22. Siga uno de estos procedimientos:
    • Desmantelar el SAI o bien
    • Trasladar el SAI a una nueva ubicación para instalarlo.
  23. Solo para instalar el SAI en una ubicación nueva: siga el manual de instalación para instalar el SAI en la nueva ubicación. Consulte Procedimiento de instalación para obtener información general de la instalación. La puesta en marcha solo debe ser realizada por personal de Schneider Electric.
    PELIGRO
    PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
    La puesta en marcha solo debe ser realizada por personal de Schneider Electric.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.