Conexión de los cables de señal
Información general de los terminales de conexión de señal en el SAI

-
EPO remoto (J6600)
-
Puerto de pantalla (para uso interno)
-
Puerto USB (para servicio)
-
Puerto Tuner (para servicio)
-
Puerto Modbus
-
Sensor de temperatura de batería (J3008)
-
Contactos de entrada (J3009)
-
Relés de salida (J3001)
-
PBUS2
-
PBUS1
-
Ranura 1 de tarjeta de administración de red (NMC)
-
Ranura 2 de tarjeta de administración de red (NMC)
-
Relé de retroalimentación y relé de salida de sincronización (J8310)
-
Contactos auxiliares 1 (J8302)
-
Contactos auxiliares 2 (J8303)
-
Contactos auxiliares del dispositivo de desconexión de batería (J8304)
-
Contactos auxiliares IMB y RIMB (J8305)
-
Entrada de sincronización (J8300)
-
Dispositivo de desconexión de batería (J8301)
-
Ranura IM1 para módulo de inteligencia
-
Ranura IM2 para módulo de inteligencia
- Utilice la herramienta de desconexión de terminales suministrada (TME12560) para retirar las cubiertas de los terminales de conexión de señales. Guarde la herramienta para utilizarla en el futuro.
- Conecte los cables de señal de Class 2/SELV del EPO del edificio al EPO remoto (J6600) en el
SAI, según una de las opciones que se muestran a continuación.
El circuito EPO se considera de Class 2/SELV. Los circuitos de Class 2/SELV deben estar aislados de los circuitos primarios. No conecte ningún circuito al bloque de terminales del EPO, a menos que se pueda confirmar que el circuito es de Class 2/SELV.
La entrada EPO admite 24 VDC.
NOTA: La configuración predeterminada de la activación del EPO es apagar el inversor.Si desea que la activación del EPO transfiera el SAI a funcionamiento en derivación estática forzada, póngase en contacto con Schneider Electric.
- Conecte los cables de señal de Class 2/SELV a los contactos de entrada y los relés de
salida en el SAI.
No conecte ningún circuito a los contactos de entrada, a menos que se pueda confirmar que el circuito es de Class 2/SELV.
Los contactos de entrada admiten 24 VDC a 10 mA. Todos los circuitos conectados deben tener la misma referencia 0 V.
Nombre Descripción Ubicación IN _1 (contacto de entrada 1) Contacto de entrada configurable Terminal J3009, 1-2 IN _2 (contacto de entrada 2) Terminal J3009, 3-4 IN _3 (contacto de entrada 3) Terminal J3009, 5-6 IN _4 (contacto de entrada 4) Terminal J3009, 7-8 Los relés de salida admiten 24 VAC/VDC a 1 A. Todos los circuitos externos deben tener fusibles de acción rápida con un máximo de 1 A.
Nombre Descripción Ubicación OUT _1 (relé de salida 1) Relé de salida configurable Terminal J3001, 1 (común), 9 (NA*), 2 (NC*) OUT _2 (relé de salida 2) Terminal J3001, 10 (común), 3 (NA), 11 (NC) OUT _3 (relé de salida 3) Terminal J3001, 4 (común), 12 (NA), 5 (NC) OUT _4 (relé de salida 4) Terminal J3001, 13 (común), 6 (NA), 14 (NC) OUT _5 (relé de salida 5) Terminal J3001, 7 (común), 15 (NA), 8 (NC) - Conecte los cables de señal de los productos auxiliares al SAI. Siga las instrucciones de los manuales de los productos auxiliares.