990-6538F-006

Conexión de los cables de señal de aparamenta eléctrica y productos auxiliares de otros fabricantes

NOTA: Pase los cables de señal por separado de los cables de alimentación, y haga lo mismo con los cables de Class 2/SELV y con los de non-Class 2/non-SELV.
  1. Instale el sensor de temperatura de batería opcional en la solución de baterías. En los armarios de baterías, instale el sensor de temperatura de batería en la esquina superior del armario de baterías.
    ADVERTENCIA
    Peligro de incendio
    Coloque el sensor de temperatura de batería como se describe para asegurar que las mediciones de temperatura sean correctas.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  2. Pase los cables del sensor de temperatura de batería de la solución de baterías al SAI y conéctelos como se muestra.
    NOTA: Los sensores de temperatura de batería (SP3OPT006) están disponibles como kit opcional.
    NOTA: Los cables del sensor de temperatura de batería se consideran de Class 2/SELV. Los circuitos de Class 2/SELV se deben aislar de los circuitos primarios.
  3. Conecte los cables de señal de los dispositivos de desconexión de batería en la solución de baterías para la conexión del disparo por derivación o disparo por subtensión (UV) al SAI. Consulte la ilustración para la conexión con la fuente de alimentación interna de 24 VDC. El SAI puede conectarse a y supervisar hasta tres (si se utiliza J8301-10 para retroalimentación) o cuatro dispositivos de desconexión de batería.
    1. Conecte el dispositivo de desconexión de batería 1 al terminal J8301 del SAI.
    2. Conecte el dispositivo de desconexión de batería 2 al terminal J8301 del SAI.
    3. Conecte el dispositivo de desconexión de batería 3 al terminal J8301 del SAI.
    4. Conecte el dispositivo de desconexión de batería 4 al terminal J8301 del SAI.
    5. Para el disparo del disyuntor del dispositivo de desconexión 4, conecte el negativo de la unidad de disparo del disyuntor a los pins 1, 4 o 7 del terminal J8301.
    NOTA: El diagrama y la tabla siguientes muestran la conexión del disparo del dispositivo de desconexión de batería con la fuente de alimentación interna de 24 VDC y conexiones de pins.

    Conexión del disparo del dispositivo de desconexión de batería con la fuente de alimentación interna de 24 VDC

    Conexiones de pins J8301 para dispositivos de desconexión de batería

    El cable para alimentar la bobina de disparo por derivación deberá ser con cubierta y tener una capacidad nominal de 600 VAC. Los cables se dimensionarán teniendo en cuenta la caída de tensión del cable y la recomendación del fabricante de la bobina de disparo por derivación.

    Dispositivo de desconexión de batería 1

    Número de pin Función
    1 GND
    2 BB_UV_TRIP_1
    3 BB_SHUNT_TRIP_1

    Dispositivo de desconexión de batería 2

    Número de pin Función
    4 GND
    5 BB_UV_TRIP_2
    6 BB_SHUNT_TRIP_2

    Dispositivo de desconexión de batería 3

    Número de pin Función
    7 GND
    8 BB_UV_TRIP_3
    9 BB_SHUNT_TRIP_3

    Dispositivo de desconexión de batería 4

    Número de pin Función
    10 24 V
    11 BB_UV_TRIP_4
    12 BB_SHUNT_TRIP_4
  4. Conecte los cables de señal de los contactos auxiliares de la aparamenta eléctrica al SAI.
    Número de terminal Función Conexión
    J8302, 1-2 UIB (dispositivo de desconexión de entrada de unidad) Conecte a contactos auxiliares normalmente abiertos (NA) en el dispositivo de desconexión de entrada de unidad (UIB). El UIB debe contener un contacto auxiliar para cada SAI conectado.
    J8302, 3-4 SSIB (dispositivo de desconexión de entrada de conmutador estático) Conecte a contactos auxiliares normalmente abiertos (NA) en el dispositivo de desconexión de entrada de conmutador estático (SSIB). El SSIB debe contener un contacto auxiliar para cada SAI conectado.
    J8302, 5-6 MBB Ext. (dispositivo de desconexión de derivación externa de mantenimiento) Conecte a contactos auxiliares normalmente cerrados (NC) en el dispositivo de desconexión de derivación externa de mantenimiento (MBB ext.). El MBB ext. debe contener un contacto auxiliar para cada SAI conectado.
    J8302, 7-8 UOB (dispositivo de desconexión de salida de unidad) Conecte a contactos auxiliares normalmente abiertos (NA) en el dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB).
    J8303, 1-2 RUOB (interruptor AUX redundante en dispositivo de desconexión de salida de unidad) Conecte a contactos auxiliares redundante en el dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB).
    J8303, 3-4 SIB (dispositivo de desconexión de aislamiento del sistema) Conecte a contactos auxiliares normalmente abiertos (NA) en el dispositivo de desconexión de aislamiento del sistema (SIB) para sistema en paralelo. El SIB debe contener un contacto auxiliar para cada SAI conectado.
    J8304, 1-2 BB1 (dispositivo de desconexión de batería dispositivo 1) Conecte a contactos auxiliares normalmente abiertos (NA) en el dispositivo de desconexión de batería número 1.
    J8304, 3-4 BB2 (dispositivo de desconexión de batería dispositivo 2) Conecte a contactos auxiliares normalmente abiertos (NA) en el dispositivo de desconexión de batería número 2.
    J8304, 5-6 BB3 (dispositivo de desconexión de batería dispositivo 3) Conecte a contactos auxiliares normalmente abiertos (NA) en el dispositivo de desconexión de batería número 3.
    J8304, 7-8 BB4 (dispositivo de desconexión de batería dispositivo 4) Conecte a contactos auxiliares normalmente abiertos (NA) en el dispositivo de desconexión de batería número 4.
    J8305, 1-2 SAI con un interruptor interno:
    IMB (dispositivo de desconexión interno de mantenimiento)
    SAI con cuatro interruptores internos:
    MBB (dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento)
    Conecte a contactos auxiliares normalmente cerrados (NC) en el dispositivo de desconexión interno de mantenimiento (IMB) o el dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento (MBB).
    J8310, 1 Relé común de retroalimentación Consulte Protección de retroalimentación.
    J8310, 2 Relé de retroalimentación normalmente cerrado (NC) Consulte Protección de retroalimentación.
    J8310, 3 Relé de retroalimentación normalmente abierto (NA) Consulte Protección de retroalimentación.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.