990-6538D-017

Collegare i cavi di alimentazione dell'UPS con quattro interruttori interni

AVVISO
PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA
Per garantire una corretta condivisione del carico in un sistema in parallelo durante il funzionamento in modalità bypass:
  • Tutti i cavi di bypass devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS.
  • Tutti i cavi di uscita devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS.
  • Tutti i cavi di ingresso devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS (richiesto solo nei sistemi ad alimentazione singola).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  1. Solo se i codici/regolamenti locali richiedono la rimozione del ponticello del neutro: Rimuovere il ponticello del neutro (880-74129). Il ponticello del neutro serve per creare una connessione franca al neutro, di modo che quest'ultimo non venga scollegato quando gli interruttori a 4 poli sono aperti.

    Vista posteriore dell'UPS

  2. Solo per doppia rete di alimentazione: rimuovere le sbarre ponticello della singola rete di alimentazione.
    NOTA: Conservare le sbarre ponticello della singola rete di alimentazione. Sono necessari per i test durante la messa in funzione dell'UPS.

    Vista posteriore dell'UPS

  3. Collegare i cavi di alimentazione come mostrato nell'ordine descritto.
    1. Collegare i cavi PE.
      NOTA: Il collegamento a terra/PE deve essere comune per tutti gli UPS del sistema in parallelo.
    2. Collegare i cavi di ingresso ai terminali L1, L2, L3 e N.
    3. Solo per doppia rete di alimentazione: Collegare i cavi di bypass ai terminali L1, L2, L3 e N.
    4. Collegare i cavi di uscita ai terminali L1, L2, L3 e N.
    5. Collegare i cavi CC (CC+, CC-) dall'UPS.

    Singola rete di alimentazione

    Doppia rete di alimentazione

  4. Reinstallare il pannello posteriore sull’UPS.

    Vista posteriore

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.