990-6538D-017

Collegamento dei cavi Modbus

NOTA: Per garantire la protezione della sicurezza informatica, è necessario esercitare in ogni momento un rigoroso controllo degli accessi all’ambiente di installazione.
  1. Collegare i cavi Modbus al terminale J3000 dell’/degli UPS. Usare la connessione a 2 o a 4 fili.
    • Tutti i cavi di segnale Modbus devono essere cavi a doppio isolamento/con maglia e devono avere una potenza nominale minima di 30 VCC.

    • Per le connessioni Modbus utilizzare esclusivamente doppini schermati. Il collegamento schermato alla messa a terra deve essere il più corto possibile (idealmente meno di 1 cm). La schermatura del cavo deve essere collegata al morsetto Ch Gnd su ciascun dispositivo.

    • Il cablaggio deve essere eseguito in conformità con i codici di cablaggio locali.

    • Per garantire un isolamento adeguato, è necessario che il passaggio dei cavi di segnale sia separato da quello dei cavi di alimentazione.

    • La porta Modbus è isolata galvanicamente con il morsetto Com come riferimento a terra.

    Esempio: Connessione a 2 fili con 2 UPS

    Esempio: Connessione a 4 fili con 2 UPS

  2. Se i bus sono molto lunghi e funzionano a velocità elevate, installare resistori di terminazione da 150 Ohm a ciascuna estremità di ogni bus. I bus al di sotto di 610 metri a 9600 baud o al di sotto di 305 metri a 19200 baud non dovrebbero richiedere resistenze di terminazione.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.