990-6538D-017

Protezione alimentazione di ritorno

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
La protezione alimentazione di ritorno obbligatoria sul bypass deve essere implementata mediante l'installazione di un interruttore a monte con lo sgancio dello shunt o con lo sgancio sottotensione collegato all’UPS. Vedere i diagrammi e le istruzioni riportate di seguito.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Installazione della protezione alimentazione di ritorno di terze parti

Collegare lo sganciatore e l'interruttore AUX all'UPS come illustrato di seguito. Utilizzare cavi a doppio isolamento. Lo sganciatore deve avere una potenza nominale di 24 VCC, con corrente di spunto massima di 20 W. Il cavo che alimenta lo sganciatore deve essere rivestito e deve avere una potenza nominale di 600 VCA. I cavi devono essere dimensionati tenendo conto dei cali di tensione e delle raccomandazioni del produttore dello sganciatore.

885-92858 (fornito con l'UPS) deve essere posizionato a vista sull'interruttore di bypass a monte.

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Nei sistemi che non prevedono la protezione dell’alimentazione di ritorno, è necessario installare un dispositivo di isolamento automatico (opzione dell’alimentazione di ritorno Schneider Electric o altro dispositivo come interruttore o contattore con funzione di sgancio che soddisfi i requisiti delle normative IEC/EN 62040–1 o UL1778 quinta edizione, a seconda dello standard in vigore nell'area) al fine di impedire tensioni pericolose in corrispondenza dei connettori di ingresso del dispositivo di isolamento. Il dispositivo deve essere valutato e controllato in base alle specifiche del presente manuale.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Quando l'ingresso dell'UPS è connesso tramite sezionatori esterni che, se aperti, isolano il neutro, o quando l'isolamento di backfeed automatico viene fornito esternamente all'apparecchiatura oppure in presenza di collegamento a un sistema di distribuzione dell'alimentazione IT, è necessario applicare un'etichetta ai morsetti di ingresso dell'UPS e su tutti i principali sezionatori di alimentazione installati in posizioni distanti rispetto all'area UPS e sui punti di accesso esterni fra i suddetti sezionatori e l'UPS, con la seguente dicitura (o equivalente in una lingua riconosciuta nel paese in cui viene installato il sistema UPS):

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Rischio di ritorno di tensione. Prima di eseguire operazioni su questo circuito, isolare l'UPS e assicurarsi che non sia presente tensione pericolosa fra i connettori, incluso quello di terra.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Protezione alimentazione di ritorno UPS e terze parti (sgancio UVR) - Alimentazione singola

NOTA: Per la protezione alimentazione di ritorno con sgancio UVR è necessaria un'alimentazione esterna a 24 V.

Protezione alimentazione di ritorno UPS e terze parti (sgancio dello shunt) - Alimentazione singola

Protezione alimentazione di ritorno UPS e terze parti (sgancio UVR) - Alimentazione doppia

NOTA: Per la protezione alimentazione di ritorno con sgancio UVR è necessaria un'alimentazione esterna a 24 V.

Protezione alimentazione di ritorno UPS e terze parti (sganciatore) - Alimentazione doppia

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.