990-6538D-017

Smantellamento o spostamento dell'UPS in un'altra posizione

  1. Spegnere completamente l'UPS e seguire le istruzioni del manuale di funzionamento dell'UPS.
  2. Eseguire il lockout/tagout degli interruttori nel pannello bypass di manutenzione/quadro elettrico in posizione OFF (aperto).
  3. Eseguire le procedure LOTO (LockOut/TagOut) di tutti gli interruttori della batteria nel quadro elettrico/soluzione batteria in posizione OFF (aperta).
  4. Aprire lo sportello anteriore dell'UPS.
  5. Rimuovere tutti i moduli di potenza a eccezione di quello che si trova nella posizione più bassa. Vedere Installazione del/dei modulo/i di potenza per i dettagli.
    ATTENZIONE
    Carico pesante
    I moduli di potenza sono pesanti (28 kg) e devono essere sollevati da due persone.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
  6. Rimuovere la copertura interna anteriore dall'UPS.

    UPS con un interruttore interno

    UPS con quattro interruttori interni

  7. Misurare e verificare l'ASSENZA di tensione in corrispondenza di ciascun punto di misurazione prima di continuare.
    PERICOLO
    PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
    Misurare e verificare l'ASSENZA di tensione in corrispondenza di ciascun punto di misurazione prima di continuare.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

    Vista anteriore dell'UPS con un solo interruttore interno

    Numero Descrizione Numero Descrizione
    1 Uscita L3 7 + batteria
    2 Uscita L2 8 Batteria –
    3 Uscita L1 9 Neutro
    4 Bypass L3 10 L3 ingresso
    5 Bypass L2 11 L2 ingresso
    6 Bypass L1 12 L1 ingresso

    Vista anteriore dell'UPS con quattro interruttori interni

    Numero Descrizione Numero Descrizione
    1 UIB L1 (ingresso) 18 SSIB L3 (ingresso)
    2 UIB L2 (ingresso) 19 SSIB N (uscita)
    3 UIB L3 (ingresso) 20 SSIB L1 (uscita)
    4 UIB L1 (uscita) 21 SSIB L2 (uscita)
    5 UIB L2 (uscita) 22 SSIB L3 (uscita)
    6 UIB L3 (uscita) 23 UOB N (uscita)
    7 MBB N (ingresso) 24 UOB L1 (uscita)
    8 MBB L1 (ingresso) 25 UOB L2 (uscita)
    9 MBB L2 (ingresso) 26 UOB L3 (uscita)
    10 MBB L3 (ingresso) 27 UOB N (ingresso)
    11 MBB N (uscita) 28 UOB L1 (ingresso)
    12 MBB L1 (uscita) 29 UOB L2 (ingresso)
    13 MBB L2 (uscita) 30 UOB L3 (ingresso)
    14 MBB L3 (uscita) 31 + batteria
    15 SSIB N (ingresso) 32 Batteria –
    16 SSIB L1 (ingresso) 33 N batteria
    17 SSIB L2 (ingresso)    
  8. Misurare e verificare l'ASSENZA di tensione su ciascuna sbarra di ingresso/bypass/di uscita/CC prima di continuare.
    PERICOLO
    PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
    Misurare e verificare l'ASSENZA di tensione su ciascuna sbarra di ingresso/bypass/di uscita/CC prima di continuare.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

    Singola rete di alimentazione

    Doppia rete di alimentazione

  9. Scollegare e rimuovere tutti i cavi di alimentazione dall'UPS. Per dettagli, vedere Collegare i cavi di alimentazione dell'UPS con un interruttore interno o Collegare i cavi di alimentazione dell'UPS con quattro interruttori interni.
  10. Reinstallare la copertura anteriore interna e le viti.
  11. Rimuovere la copertura dai terminali di connessione del segnale.
  12. Scollegare e rimuovere tutti i cavi di segnale dall'UPS. Per dettagli, vedere Collegamento dei cavi di segnale.

    Vista anteriore dell'UPS

  13. Per un sistema UPS con adattatore di profondità: Rimuovere i componenti di interconnessione tra l'UPS e l'adattatore di profondità. Rimuovere l'adattatore di profondità. Per i dettagli, consultare il manuale di installazione fornito con l'adattatore di profondità. Conservare tutte le parti per la reinstallazione.
  14. Per un sistema UPS con armadio con ingresso dal basso: Rimuovere i componenti di interconnessione tra l'UPS e l'armadio con ingresso dal basso. Rimuovere l'armadio con ingresso dal basso. Fare riferimento al manuale di installazione fornito con l'armadio con ingresso dal basso per i dettagli. Conservare tutte le parti per la reinstallazione.
  15. Reinstallare tutte le piastre e le coperture rimosse. Per dettagli, vedere Installazione finale.
  16. Se presente, rimuovere la staffa di ancoraggio antisismico anteriore/la staffa di trasporto anteriore dall'UPS e dal pavimento. Conservarlo per installarlo in seguito.

    Vista anteriore dell'UPS (senza foglio di spessoramento)

    Vista anteriore dell'UPS (con foglio di spessoramento)

  17. Se presente, rimuovere la staffa di ancoraggio antisismico posteriore/la staffa di trasporto posteriore dall'UPS e dal pavimento. Conservarlo per installarlo in seguito.

    Vista posteriore dell'UPS (senza foglio di spessoramento)

    Vista posteriore dell'UPS (con foglio di spessoramento)

  18. Chiudere e bloccare lo sportello anteriore.
  19. Sollevare i piedini dell'UPS finché le rotelle non sono completamente a contatto con il pavimento.
  20. Ora è possibile spostare l'UPS facendolo rotolare sul pavimento attraverso le rotelle.
    AVVERTIMENTO
    Pericolo di RIBALTAMENTO
    • Le rotelle dell'UPS servono esclusivamente per il trasporto su superfici piane, uniformi, dure e orizzontali.
    • Le rotelle dell'UPS sono destinate al trasporto su brevi distanze (cioè all'interno dello stesso edificio).
    • Muoversi a ritmo lento e prestare molta attenzione alle condizioni del pavimento e all'equilibrio dell'UPS.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  21. Per il trasporto su distanze superiori o in condizioni non adatte alle rotelle dell'UPS:
    AVVERTIMENTO
    Armadio pesante nella parte superiore
    L'UPS sarà pesante nella parte superiore con un modulo di potenza installato. Adottare le opportune precauzioni durante la movimentazione e la preparazione per il trasporto/la spedizione.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
    AVVERTIMENTO
    Pericolo di RIBALTAMENTO
    Per il trasporto su distanze superiori o in condizioni non adatte alle rotelle dell'UPS, verificare che:
    • il personale che esegue il trasporto abbia le competenze necessarie e abbia ricevuto una formazione adeguata;
    • vengano utilizzati gli strumenti appropriati per sollevare e trasportare in sicurezza l'UPS;
    • il prodotto venga protetto da eventuali danni utilizzando una protezione adeguata (come l'imballaggio o il confezionamento).
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

    Requisiti di trasporto:

    • Schneider Electric consiglia di riutilizzare il pallet di spedizione originale insieme alle staffe di trasporto originali per il trasporto su lunghe distanze, se in condizioni integre. Se il pallet di spedizione originale e le staffe di trasporto originali non sono disponibili o sono danneggiati, utilizzare un pallet adeguato al peso dell'UPS (309 kg con un modulo di potenza installato) e di dimensioni appropriate (minimo 1250 mm x 900 mm).

    • Utilizzare mezzi di fissaggio appropriati per montare l'UPS sul pallet. Seguire le procedure indicate nel manuale di ricezione e disimballaggio per fissare l'UPS al pallet quando si utilizzano il pallet e le staffe di trasporto originali.

    PERICOLO
    Pericolo di RIBALTAMENTO
    • L'UPS deve essere fissato in modo appropriato al pallet subito dopo essere stato posizionato su di esso.
    • L'hardware di fissaggio deve essere sufficientemente robusto da resistere alle vibrazioni e agli urti durante il carico, il trasporto e lo scarico.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
    AVVERTIMENTO
    Comportamento inaspettato dell'apparecchiatura
    Non sollevare l'UPS con un elevatore a forca/transpallet direttamente per il telaio, onde evitare di piegare o danneggiare quest'ultimo.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  22. Eseguire una delle seguenti opzioni:
    • Smantellamento dell'UPS, OPPURE
    • Spostamento dell'UPS in un'altra posizione per installarlo.
  23. Solo per l'installazione dell'UPS in una nuova posizione: Seguire il manuale di installazione per installare l'UPS nella nuova posizione. Vedere Procedura di installazione per una panoramica sull'installazione. L'avviamento deve essere eseguito da Schneider Electric.
    PERICOLO
    PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
    L'avviamento deve essere eseguito da Schneider Electric.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.