990-91580E-025

Zaciski połączeń sygnałów

Omówienie zacisków połączenia sygnału w zasilaczu UPS

  1. Zdalny EPO (J6600)

  2. Port wyświetlacza (do użytku wewnętrznego)

  3. Port USB (serwisowy)

  4. Port tunera (serwisowy)

  5. Port magistrali Modbus

  6. Czujnik temperatury baterii (J3008)

  7. Styki wejściowe (J3009)

  8. Przekaźniki wyjściowe (J3001)

  9. PBUS2

  10. PBUS1

  11. Gniazdo karty sieciowej (NMC) 1

  12. Gniazdo karty sieciowej (NMC) 2

  13. Przekaźnik prądu zwrotnego i przekaźnik wyjściowy synchronizacji (J8310)

  14. Styki pomocnicze 1 (J8302)

  15. Styki pomocnicze 2 (J8303)

  16. Styki pomocnicze urządzenia rozłączającego baterię (J8304)

  17. Styki pomocnicze IMB i RIMB (J8305)

  18. Wejście synchronizacji (J8300)

  19. Wyzwalacz urządzenia rozłączającego baterii (J8301)

  20. Gniazdo IM1 na moduł sterujący

  21. Gniazdo IM2 na moduł sterujący

UWAGA: Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV (A do L) oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV (M do S). Kable klasy innej niż 2/ bez SELV muszą mieć napięcie znamionowe 600 V.
UWAGA: Zalecany przekrój przewodów sygnałowych to 0,5 mm2.
UWAGA: Nie odłączaj zacisków sygnałowych ręcznie. Odłączaj je za pomocą narzędzia (TME12560) znajdującego się w torbie z akcesoriami. Podłącz dwa szeregi zacisków ponownie w pierwotnej pozycji: szare zaciski w górnym szeregu i zielone zaciski w dolnym szeregu.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.