990-91580D-012

Bornes de raccordement de signal

Vue d'ensemble des bornes de raccordement de signal dans l'ASI

  1. EPO à distance (J6600)

  2. Port de connexion de l'écran (pour usage interne)

  3. Port USB (pour la maintenance)

  4. Port Tuner (pour la maintenance)

  5. Port Modbus

  6. Capteur de température de batterie (J3008)

  7. Contacts en entrée (J3009)

  8. Relais de sortie (J3001)

  9. PBUS2

  10. PBUS1

  11. Emplacement 1 de la carte de gestion réseau (NMC)

  12. Emplacement 2 de la carte de gestion réseau (NMC)

  13. Contact relais de backfeed et contact relais de sortie de synchronisation (J8310)

  14. Contacts auxiliaires 1 (J8302)

  15. Contacts auxiliaires 2 (J8303)

  16. Contacts auxiliaires du disjoncteur batterie (J8304)

  17. Contacts auxiliaires de l'IMB et du RIMB (J8305)

  18. Entrée de synchronisation (J8300)

  19. Déclencheur de disjoncteur batterie (J8301)

  20. Emplacement IM1 pour module intelligent

  21. Emplacement IM2 pour module intelligent

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation et acheminez les câbles Class 2/SELV (A à L) séparément des câbles non-Class 2/non-SELV (M à S). Les câbles non classés 2/non-TBTS doivent être calibrés pour 600 V.
NOTE: La section recommandée pour les câbles de signal est de 0,5 mm2.
NOTE: Ne débranchez pas les bornes de signal à la main. Veillez à utiliser l'outil (TME12560) dans le sac d'accessoires pour débrancher les bornes de signal. Veillez à remettre les deux rangées de bornes dans leur position initiale : les bornes grises sur la rangée supérieure et les bornes vertes sur la rangée inférieure.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.