990-91580E-017

Terminali di connessione di segnale

Panoramica dei terminali di collegamento dei segnali nell'UPS

  1. EPO remoto (J6600)

  2. Porta display (uso interno)

  3. Porta USB (per assistenza)

  4. Porta Tuner (per assistenza)

  5. Porta Modbus

  6. Sensore di temperatura delle batterie (J3008)

  7. Contatti di ingresso (J3009)

  8. Relè di uscita (J3001)

  9. PBUS2

  10. PBUS1

  11. Scheda di gestione della rete (NMC) slot 1

  12. Scheda di gestione della rete (NMC) slot 2

  13. Relè alimentazione di ritorno e relè abilitazone sincronizzazione uscita (J8310)

  14. Contatti ausiliari 1 (J8302)

  15. Contatti ausiliari 2 (J8303)

  16. Contatti ausiliari dispositivo di disconnessione della batteria (J8304)

  17. Contatti ausiliari IMB e RIMB (J8305)

  18. Ingresso di sincronizzazione (J8300)

  19. Sgancio del dispositivo di disconnessione della batteria (J8301)

  20. Slot IM1 per modulo intelligente

  21. Slot IM2 per modulo intelligente

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione e i cavi Class 2/SELV (da A a L) separatamente dai cavi non-Class 2/non-SELV (da M a S). I cavi non Classe 2/non SELV devono avere una potenza nominale di 600 V.
NOTA: La dimensione consigliata per i cavi di segnale è di 0,5 mm2.
NOTA: Non scollegare i terminali di segnale a mano. Per scollegare i terminali di segnale, utilizzare l'attrezzo (TME12560) contenuto nella borsa degli accessori. Assicurarsi di ripristinare la posizione originale delle due file di terminali: i terminali grigi nella fila superiore e i terminali verdi nella fila inferiore.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.