990-91077K-006

Ubicación de los disyuntores: sistemas de 208 V

Ubicación de los disyuntores en SAI 3:3

Vista posterior del SAI de 10 kVA con baterías externas

Vista posterior del SAI de 10 kVA con baterías internas

Vista posterior del SAI de 15 kVA con baterías externas

Vista posterior del SAI de 15 kVA con baterías internas

Vista posterior del SAI de 20 kVA con baterías externas

Vista posterior del SAI de 20 kVA con baterías internas

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.