990-91077K-006

Disipación del calor para sistemas de 400 V

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Modo normal (W) 516 852 870 1410 1810
Modo de batería (W) 600 950 1080 1700 2270
Modo ECO (W) 135 223 240 370 480
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.