990-91077K-006

Valores de electrolito para armario de baterías modulares y SAI con baterías internas

Referencia comercial Descripción Volumen de electrolito L (gal) Peso de electrolito kg (lbs)
E3SBTU Módulo de baterías estándar 3,780 (1) 5 (11,1)
E3SBT4 Banco de baterías estándar 15,120 (4) 20 (44,4)
E3SBTHU Módulo de baterías de alto rendimiento 3,330 (0,9) 4,4 (9,8)
E3SBTH4 Banco de baterías de alto rendimiento 13,320 (3,6) 17,6 (39,2)
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.