990-91077K-006

Disipación del calor para sistemas de 208 V

  10 kVA 15 kVA 20 kVA
Modo normal (W) 920 1469 1701
Modo de batería (W) 948 1247 1861
Modo ECO (W) 245 358 415
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.