990-91077K-006

Valores de emisión de gas de baterías para armarios de baterías modulares y SAI con baterías internas

Los valores de emisión de gas de la batería se calculan basándose en:

  • Valor de emisión de gas a 2,4 V/celda (ft3/h) suponiendo un 97 % de eficiencia de recombinación

  • Seis celdas por módulo de baterías

  • Diez baterías por cartucho

Referencia comercial Descripción Valor típico cm³/h (ml/h)
E3SBTU Módulo de baterías estándar 10,73 (10,73)
E3SBT4 Banco de baterías estándar 42,93 (42,93)
E3SBTHU Módulo de baterías de alto rendimiento 12,67 (12,67)
E3SBTH4* Banco de baterías de alto rendimiento 50,68 (50,68)
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.