990-91077K-006

Peso y dimensiones de transporte de la caja de retroalimentación

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
SP3OPT008 30 530 780 460
SP3OPT009 48 835 835 510
SP3OPT010 76 940 1050 660
NOTA: Los pesos y dimensiones con embalaje son para una unidad en un palé de madera.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.