990-91077K-006

Factor de potencia de entrada

Factor de potencia de entrada: SAI 3:3

Los valores se producen a una carga de 208 V, 60 Hz.

  10 kVA 15 kVA 20 kVA
Carga del 25 % 0,98 0,99 0,97
Carga del 50 % 0,99 0,99 0,99
Carga del 75 % 0,99 0,99 0,99
Carga del 100 % 0,99 0,99 0,99
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.