990-91077K-006

Requisito de flujo de aire para sistemas de 400 V

NOTA: El SAI necesita una cantidad suficiente de aire fresco en la sala de instalación.
  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Capacidad de aire del ventilador (m³/min) 6,20 8,25 10,85 15,57 16,38
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.