990-91079J-037

显示屏目录

点击主屏幕上的主菜单按钮可访问菜单。

某些菜单中的子菜单数量可能多于本手册所述的数量。这些子菜单显示为灰色,仅供施耐德电气人员使用,以避免对负载造成不必要的影响。其他与所在 UPS 系统无关或尚未发布的菜单项也可能显示为灰色/不会出现在显示屏上。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.