990-91079J-037

断路器的位置 - 400 V 系统

3:3 UPS 中的断路器的位置

10–15 kVA 可带外部电池的 UPS 背面视图

10–15 kVA 带内部电池的 UPS 背面视图

20 kVA 可带外部电池的 UPS 背面视图

20 kVA 带内部电池的 UPS 背面视图

30 kVA 可带外部电池的 UPS 背面视图

30 kVA 带内部电池的 UPS 背面视图

40 kVA 可带外部电池的 UPS 背面视图

40 kVA 带内部电池的 UPS 背面视图

3:1 UPS 中的断路器的位置

10–15 kVA 可带外部电池的 UPS 背面视图

10–15 kVA 带内部电池的 UPS 背面视图

20 kVA 可带外部电池的 UPS 背面视图

20 kVA 带内部电池的 UPS 背面视图

30 kVA 可带外部电池的 UPS 背面视图

30 kVA 带内部电池的 UPS 背面视图

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.