990-91079J-037

设置生命周期监控

注意
小心设备损坏
只有接受过必要培训课程的人员才能修改 UPS 系统参数。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 在显示屏上,选择,然后选择生命周期管理
  2. 您可进行以下选择:
    • 选择设置过滤网有效期可设置过滤网的使用寿命。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?