设定电池设置
| 注意 |
|---|
|
小心设备损坏
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
- 在显示屏上,选择
,然后选择电池设置。 - 输入密码 2334。
- 设定电池设置:注: 输入相电压为 115 V、120 V 或 127 V 时,电池数量必须为 20。输入相电压为 220 V、230 V 或 240 V 时,电池数量必须为 32–40(具体视电池配置而定)。
- 电池数量:设置每个电池组中所含的电池 (block) 数。
- 电池容量 (AH):设置电池容量(每块电池的容量 (AH) x 电池组数)。*
- 电池充电 (%)设置电池充电百分比(介于 1% 和 20% 之间)。