990-91079J-037

设置显示语言

  1. 在显示屏上,选择,然后选择语言
  2. 从以下列表中选择语言:
    en:英语 pt:巴西葡萄牙语
    fr:法语 ru:俄语
    cn:简体中文 de:德语
    it:意大利语 es:欧洲西班牙语
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?