990-91079J-037

注册 Easy UPS 3S

注: 单机 Easy UPS 3S 也可通过 mySchneider 应用程序进行注册;该应用程序可从 App Store 和 Google Play 中下载。
  1. 当提示注册时,请转到 www.schneider-electric.com/contactsupport 查找当地服务联系电话。
  2. 在显示屏上,选择,然后选择注册
  3. 联系施耐德电气并提供四位激活码。
  4. 输入施耐德电气提供的注册码。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.