DOCA0248DE-18

Neue Funktionen für Firmwareversion 002.004.000

  • Sicherheitsverbesserungen in EcoStruxure Panel Server:

    • Sicherheitspatch

  • Zone zu den Kontextualisierungsdaten für alle Geräte hinzugefügt.

    Geräte können nach Zone in der Geräteliste auf den folgenden Webseiten gruppiert werden:

    • Überwachung und Steuerung

    • Trendverfolgung

    • Datenverwaltung

    HINWEIS: Die Daten der Zone werden nicht in der Cloud oder auf SFTP- oder HTTPS-Servern veröffentlicht, und sie werden nicht in bei einem lokalen CSV-Export oder Trendverfolgungsdatenexport exportiert.

    Weitere Informationen zum Erstellen, Ändern und Löschen von Zonen sowie zum Zuweisen von Geräten zu einer Zone finden Sie im Dokument DOCA0172••, EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch.

    HINWEIS: Die Lastzone ist nicht mehr verfügbar für Zugehörige Leistungsschalter. Stattdessen wurde die Zone in den Kontextualisierungsdaten hinzugefügt. Bestehende Lastzone-Namen werden nicht in die Zone-Kontextualisierungsdaten migriert.
  • Einführung einer dynamischen Verbindungs-Timeout-Abfragestrategie, um eine Überlastung des Modbus-Kommunikationsnetzes zu vermeiden. Wenn ein Gerät in den Zustand Nicht verbunden übergeht, verwendet der Verbindungschecker eine inkrementelle Verzögerungsstrategie (Verdoppelung der Abfrageperiode), um die Abfrageintervalle für die Verbindung zu verwalten. Das Abfrageintervall erhöht sich schrittweise wie folgt:

    • 30 Sekunden

    • 1 Minute

    • 2 Minuten

    • 4 Minuten

    • 8 Minuten

    • 15 Minuten (Höchstwert)

    Sobald das Abfrageintervall 15 Minuten erreicht hat, fährt das System mit der Abfrage in diesem Intervall fort, bis eine Änderung des Gerätezustands erkannt wird und das Gerät in den Zustand Verbunden zurückkehrt. Das Abfrageintervall kehrt dann zu dem für das Gerät eingestellten Kommunikationszeitraum zurück.

  • Unterstützung eines neuen Formats für benutzerdefinierte Gerätemodelle, die im EPC-Webtool erstellt wurden. Das neue Format weist die folgenden Merkmale auf:

    • Enumerationswerte für Messungen, die auf einem gemeinsamen Wörterbuch von EPC-Webtool und EcoStruxure Panel Server basieren. Überprüfen Sie bei der Erstellung des benutzerdefinierten Modells im EPC-Webtool in der Gerätedokumentation, ob die von Ihnen ausgewählten Messwerte für die Messung korrekt sind.

      HINWEIS: Wenn eine Abweichung vorliegt, wird die Messung auf der Webseite Panel Server als „Keine Daten“ und mit einem Symbol angezeigt, das darauf hinweist, dass der Messwert veraltet oder ungültig ist.
    • Die Identifikationsdaten eines Geräts, das mit einem benutzerdefinierten Gerätemodell verbunden ist, werden dynamisch aus dem Gerät selbst abgerufen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Einschränkungen für benutzerdefinierte Gerätemodelle.

  • Unterstützung für die folgenden neuen Luftqualitätsmessungen, die über ein benutzerdefiniertes Gerätemodell verwaltet werden:

    • Flüchtige organische Verbindungen (in Prozent)

    • Partikelbestandteile mit einem Durchmesser von 1,0 μm oder weniger (in Prozent)

    • Partikelbestandteile mit einem Durchmesser von 2,5 μm oder weniger (in Prozent)

    • Partikelbestandteile mit einem Durchmesser von 4,0 μm oder weniger (in Prozent)

    • Partikelbestandteile mit einem Durchmesser von 10 μm oder weniger (in Prozent)

    • Druck (in Pa)

    • Schalldruckpegel (in dB)

    • Beleuchtungsstärke (in lx)

    • Konzentration der Formaldehyde (in Prozent)

    • NO- und NO2-Konzentration (in Prozent)

  • Empfehlungen zur Optimierung von Netzwerken mit Modbus-Geräten im Dokument DOCA0172••, EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch hinzugefügt.

Erweiterte Funktionen:

  • Hinzufügung der Verwaltung von Scanfunktionen für drahtlose IEEE 802.15.4-Geräte. Die Scanfunktion der verbundenen Geräte kann je nach Gerät deaktiviert oder aktiviert werden. Wenn sie deaktiviert wird, lassen sich Störungen in anderen IEEE 802.15.4 Wireless-Geräten vermeiden. Es ist wichtig, dass Sie sich über die Folgen dieser Aktion im Klaren sind, bevor Sie die Funktion deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie im Dokument DOCA0172••, EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch.

Neue unterstützte Geräte

  • PowerTag Energy A9MEM1575 entspricht sowohl den IEC- als auch den UL-Normen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.