DOCA0178DE-21

Neue Funktionen für 002.002.000

  • Sicherheitsverbesserungen in Panel Server:

    • Passwortrichtlinie mit neuen Regeln verstärkt. Befolgen Sie die neuen Regeln bei Ihrer nächsten Passwortaktualisierung. Weitere Informationen zu den Passwortanforderungen finden Sie in DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch.

    • Protect Plus: Installieren Sie Code, der für die Erkennung eingeführt wurde, mit erhöhter Sicherheit für RF-ID-Wireless-Geräte mit 16 Zeichen.

  • Der Wi-Fi-Zugangspunkt ermöglicht Ihnen die Verwendung eines PCs für die Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk des Panel Server und gibt Ihnen Zugang zu Panel Server-Webseiten für die Gerätekonfiguration, Überwachung und Firmwareaktualisierung.

  • Benutzerdefinierte Modelle können jetzt die Modbus-Erkennungsregeln enthalten, wodurch der Panel-Server ermöglicht wird, neben den integrierten Modellen auch benutzerdefinierten Modelle zur Erkennung von Modbus-Geräten zu verwenden, ohne dass ein manuelles Hinzufügen notwendig ist.

  • Neue unterstützte Geräte: XB5R-Sender: ZBRT1 und ZBRT2. Weitere Informationen zum Hinzufügen und Entfernen von ZBRT-Geräten finden Sie unter DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch.

  • Unterstützung neuer Messungen für Motorsteuergeräte:

    • Pol-Status

    • Schützstatus

    • Geschwindigkeitssollwert

    • Motordrehzahl

    • Drehrichtung des Motors

  • Einführung einer maximalen Anzahl von 50 benutzerdefinierten Modellen, die in Panel Server importiert werden. Jedes Modell kann eine aktuelle Version und eine verfügbare Version aufweisen.

Verbesserungen der Benutzeroberfläche

  • Webseite Überwachung & Steuerung:

    • Geräte, sortiert nach alphabetischer Verwendung in der Baumansicht. Geräte ohne zugewiesene Verwendung werden in einer Kategorie Keine Verwendung am Ende der Liste angezeigt. Jede Verwendung kann reduziert werden, um die Deutlichkeit der Darstellung zu verbessern.

    • Die Breite der ersten Spalte wird in der Mehrgeräteansicht reduziert, um die Anzeige zu verbessern.

    • Ein neuer Datentyp Gesundheitszustand kann für die Anzeige in der Mehrgeräteansicht mit den folgenden Daten ausgewählt werden:

      • Batteriespannung

      • Innentemperatur

      • RSSI-Verbindung

  • Webseite Datenverwaltung: Geräte werden nach alphabetischer Verwendung in der Baumansicht sortiert. Geräte ohne zugewiesene Verwendung werden in einer Kategorie Keine Verwendung am Ende der Liste angezeigt. Jede Verwendung kann reduziert werden, um die Deutlichkeit der Darstellung zu verbessern.

  • Die RF-ID des Geräts wird in Einstellungen > Wireless-Geräte in der Kopfzeile für jedes Wireless-Gerät angezeigt

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.