DOCA0178ES-21

Nuevas características para 002.002.000

  • Mejoras de seguridad en Panel Server:

    • Política de contraseñas reforzada con nuevas reglas. Siga las nuevas reglas de la próxima actualización de contraseña. Para obtener más información sobre los requisitos de contraseña, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

    • Protect Plus: código de instalación introducido para la detección con mayor seguridad de dispositivos inalámbricos con RF-ID de 16 caracteres.

  • El punto de acceso Wi-Fi permite utilizar un PC para conectarse a la red Wi-Fi del Panel Server, que proporciona acceso a las páginas web del Panel Server para la configuración, la monitorización y la actualización de firmware del dispositivo.

  • Los modelos personalizados ya pueden incluir las reglas de detección Modbus, que permiten al Panel Server utilizar modelos personalizados y modelos incorporados para detectar dispositivos Modbus, sin necesidad de utilizar la adición manual.

  • Nuevos dispositivos compatibles. Transmisores XB5R : ZBRT1 y ZBRT2. Para obtener más información sobre cómo añadir y eliminar dispositivos ZBRT, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

  • Compatibilidad con nuevas mediciones para dispositivos controladores de motor:

    • Estado del polo

    • Estado de contactor

    • Consigna de velocidad

    • Velocidad del motor

    • Sentido de giro del motor

  • Introducción de un número máximo de 50 modelos personalizados importados a Panel Server. Cada modelo puede tener una versión actual y una versión disponible.

Mejoras en la interfaz de usuario

  • Página web Monitorización y control:

    • Dispositivos ordenados por uso alfabético en la vista de árbol. Los dispositivos sin uso asignado se muestran en la categoría Sin uso, al final de la lista. Cada uso puede contraerse para mejorar la claridad de la pantalla.

    • El ancho de la primera columna se reduce en la vista de varios dispositivos para mejorar la visualización.

    • Se puede seleccionar un nuevo tipo de datos, Estado de salud, para la visualización en una vista de varios dispositivos con los siguientes datos:

      • Tensión de la batería

      • Temperatura interna

      • Enlace RSSI

  • Página web Administración de datos: Los dispositivos se ordenan alfabéticamente en la vista de árbol. Los dispositivos sin uso asignado se muestran en la categoría Sin uso, al final de la lista. Cada uso puede contraerse para mejorar la claridad de la pantalla.

  • El RF-ID del dispositivo se muestra en Ajustes > Dispositivos inalámbricos en la cabecera para cada dispositivo inalámbrico

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.