Neue Funktionen
-
Datenveröffentlichung über HTTPS mit öffentlicher Zertifizierungsstelle.
-
Sicherheitsverbesserungen für Anträge vom Panel Server beim EcoStruxure Energy Hub: Das Antragsverfahren verwendet neben der Seriennummer des Panel Server auch den Gerätecode. Der Gerätecode ist mit der Seriennummer verfügbar:
-
Durch Scannen des QR-Codes auf der Vorderseite des Panel Server
-
auf den Panel Server-Webseiten mit den Panel Server-Identifikationsdaten
-
-
Für PowerTag C I/O-Geräte können Sie einen Zeitplan für die Ausgangssteuerung über die Cloud senden. Sobald die Funktion empfangen und ausgeführt wurde, ermöglicht sie dem Panel Server die dezentrale Ausführung geplanter Steuerbefehle, auch dann, wenn die Verbindung zur Cloud unterbrochen ist.
-
Verbesserung der Verwaltung dezentraler Konfigurationen, die von einer Cloud-Anwendung gesendet werden: Bei ungültigen Konfigurationen wird ein Fehler in der automatischen Diagnosedatei aufgezeichnet und Feedback an die Cloud-Anwendung gesendet, um die Fehlersuche und -behebung zu verbessern.
-
Nach der Veröffentlichung einer Topologie in der Schneider Electric-Cloud und dem Empfang der zugehörigen dezentralen Konfiguration zeigt der Panel Server die folgenden Informationen unter an:
-
Status der letzten dezentralen Konfiguration
-
Datum der letzten erfolgreichen dezentralen Konfiguration
-
-
Für PowerTag-Geräte wurde die Möglichkeit zum Zurücksetzen der Energiezähler über das Energie-Widget auf der Seite Überwachung und Steuerung mit Popup-Bestätigungsmeldung hinzugefügt.
-
Neue Messungen für geeignete Wireless-Geräte hinzugefügt:
-
Wirkleistungsbedarf
-
Wirkleistungsspitzenbedarf mit Datum und Uhrzeit des Auftretens
-
Zurücksetzen des Wirkleistungsspitzenbedarfs
-
pro Gerät auf der Geräteseite unter
-
für alle zugehörigen Geräte unter
-
-
-
Das Zeitintervall für die Bedarfsberechnung kann über festgelegt werden.
-
Zusätzliches unterstütztes Gerät: Stromzähler iEM2455
-
Verbesserung kundenspezifischer Modelle: Unterstützt den Logikcode SMOD10K für die Datenmessung in einem benutzerdefinierten Gerätemodell, das mit der Software EcoStruxure Power Commission erstellt und in den Panel Server importiert wird.
-
Verbesserte Benutzerfreundlichkeit der Panel Server-Webseite
-
Auf der Seite Überwachung und Steuerung werden nur die für das jeweils ausgewählte Gerät relevanten Messwerte auf der Registerkarte Erweiterte Daten angezeigt, um die Lesbarkeit zu verbessern.
-
Auf der Seite Wartung wird die Seriennummer des Panel Server angezeigt, wenn das Schneider Electric-Kundenservicecenter zu einem Fernzugriff auf den Panel Server berechtigt ist.
-
Dreieckiges Symbol „Keine Daten“ ersetzt durch Standard-Warnsymbol.
-
-
Verbesserte Diagnoseprotokolle für bessere Nutzererfahrung beim Debugging