Leistung und Einschränkungen
Leistung
-
Die Anzahl der einzelnen Datenpunkte, die gleichzeitig erfasst werden können, ist auf 5.000 sowie auf einen Durchsatz von 500 Datenpunkten pro Minute begrenzt.
-
Die Anzahl der einzelnen Alarme, die zur Veröffentlichung ausgewählt werden können, ist auf 500 begrenzt. Von den 500 Alarmen können maximal 300 von Modbus SL-Geräten stammen.
Weitere Informationen zur Berechnung gültiger Konfigurationen für Datenmessungen finden Sie im Dokument DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch.
-
Die typische Latenzzeit des Panel Server für einen an das serielle Modbus-Netzwerk weitergeleiteten Modbus TCP/IP-Request beträgt 10 ms.
-
Halten Sie die Firmware auf dem neuesten Stand, um dem Customer Care Center von Schneider Electric den Fernzugriff auf die Panel Server-Webseiten zu ermöglichen.
Die Fernzugriffszertifikate für jede Firmwareversion sind bis zu den in der Tabelle angegebenen Daten gültig.
Panel Server - Firmwareversion Gültigkeitsdatum des Fernzugriffszertifikats 002.006.000
10. Januar 2027
002.005.000
08. Oktober 2026
002.004.000
10. August 2026
002.003.000
07. Mai 2026
Weitere Informationen zur Firmwareaktualisierung finden Sie im Dokument DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch.
Allgemeine Einschränkungen
-
Für jede Datenkonvertierung in INT64 mithilfe von Logikcodes ist die größte Zahl, die genau dargestellt werden kann, 9007199254740991. Jede größere Zahl ist ungültig.
-
Der Webbrowser Mozilla Firefox wird nicht unterstützt.
-
Die automatische Erkennung von Wireless-Geräten unter einem untergeordneten Gateway ist beschränkt auf 128 Geräte, da Wireless-Geräte als Modbus TCP/IP-Geräte angesehen werden.
Einschränkungen bei der Veröffentlichung
-
Für ältere Smartlink-Geräte und integrierte Eingangsgeräte, die als Impulszähler konfiguriert sind, können andere als standardmäßige Einheiten bei einer Veröffentlichung in der Schneider Electric-Cloud falsch interpretiert werden, sodass irreführende Werte veröffentlicht werden. Um dieses Problem zu vermeiden, konfigurieren Sie auf den Webseiten die Impulszählereinheit mit Standardeinheiten (SI) (z. B. Wh) und verwenden Sie die Impulswertigkeit zur Konvertierung in die gewünschte Einheit (z. B. kWh). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Parameter der digitalen Impulseingänge im Dokument DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch.
-
Wenn die SFTP- oder HTTPS-Veröffentlichung aktiviert ist, werden Alarme auf den Panel Server-Webseiten angezeigt, aber nicht auf SFTP- oder HTTPS-Servern veröffentlicht.
-
Einschränkungen bei der Topologieveröffentlichung in der Schneider Electric-Cloud: Alle Geräte müssen mindestens einmal mit dem Panel Server verbunden werden, damit die richtige Topologie in der Schneider Electric-Cloud veröffentlicht wird.
Einschränkungen bei der Konfiguration des über-/untergeordneten Gateways
-
Der übergeordnete Panel Server kann die Messwerte der am untergeordneten Panel Server-Gateway konfigurierten Digitaleingänge weder anzeigen noch verwalten. Es wird empfohlen, den untergeordneten Panel Server durch ein I/O Smart Link-Gerät zu ersetzen, damit die Ein- und Ausgänge der im I/O Smart Link konfigurierten Kanäle korrekt auf den Panel Server-Webseiten angezeigt und in jeder zugeordneten Cloud-Anwendung veröffentlicht werden.
-
In einer Konfiguration mit einem Panel Server und PowerTag Link werden für Energiegeräte, die einem untergeordneten PowerTag Link mit übergeordnetem Panel Server-Gateway nachgeschaltet sind, die Messwerte Wirkenergie bezogen und Wirkenergie geliefert auf der Panel Server-Webseite Überwachung und Steuerung nicht ordnungsgemäß angezeigt, sondern mit „Kein Datenwert (NaN)“ angegeben. Außerdem werden diese Messungen nicht an die vorgeschaltete Anwendung weitergeleitet.
Als Workaround können Sie die kombinierten Daten Wirkenergie geliefert + bezogen aufrufen, die auf den Websiten Überwachung und Steuerung und Startseite korrekt mit präzisen Werten angezeigt und an die übergeordnete Anwendung übertragen werden.
HINWEIS: In EcoStruxure Energy Hub (EEH) werden die kombinierten Daten Wirkenergie geliefert + bezogen nicht angezeigt. -
In einer Konfiguration mit über-/untergeordneten Panel Server-Gateways wird die Änderung der kontextualisierten Einstellung für ein Gerät im untergeordneten Panel Server (z. B. Änderung der Hilfsgeräteposition von SD zu SDE) nicht automatisch im übergeordneten Gateway wiedergegeben. Der übergeordnete Panel Server muss manuell aktualisiert werden, damit die Änderungen angezeigt werden.
-
PowerTag Control:
-
Wenn ein PowerTag Control-Gerät mit einem untergeordneten Gateway verbunden ist:
-
Keine automatische Erkennung.
-
Es werden keine Daten im übergeordneten Gateway veröffentlicht. Um eine Veröffentlichung auf der Ebene des übergeordneten Gateways zu ermöglichen, muss ein benutzerdefiniertes Modell für das übergeordnete Gateway entwickelt werden.
-
-
Einschränkungen für benutzerdefinierte Gerätemodelle
-
Aufgrund des aktualisierten Formats benutzerdefinierter Gerätemodelle können Modelle, die vor Oktober 2025 erstellt wurden, nicht aus dem EPC-Webtool in den Panel Server importiert werden. Das aktualisierte Format benutzerdefinierter Gerätemodelle ist kompatibel mit Firmwareversionen des Panel Server ab 002.004.000. Siehe die Tabelle zur Kompatibilität benutzerdefinierter Modelle im Dokument DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch.
Informationen zum Erstellen und Ändern benutzerdefinierter Gerätemodelle im EPC-Webtool finden Sie unter EPC Web.
-
Bestehende aktuelle und verfügbare Versionen von Modellen im Panel Server sind in der Tabelle der benutzerdefinierten Gerätemodelle auf den Panel Server-Webseiten mit einem Symbol für veraltete Formate gekennzeichnet. Sie werden weiterhin unterstützt.
-
Der Wechsel zwischen Versionen auf den Panel Server-Webseiten hängt vom Format der aktuellen und verfügbaren Versionen ab, wie in der folgenden Tabelle angegeben:
Aktuelle Version Verfügbare Version Umschaltung möglich? Veraltetes Format
Veraltetes Format
Ja
Veraltetes Format
Aktualisiertes Format
Ja
Aktualisiertes Format
Veraltetes Format
Nein
Aktualisiertes Format
Aktualisiertes Format
Ja
Eine detaillierte Beschreibung der unterstützten benutzerdefinierten Gerätemodelle und der zugehörigen Aktionen finden Sie unter Benutzerdefinierte Modelle für nachgeschaltete Modbus-Geräte im Dokument DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch.
-
Rückwärtskompatibilität mit vorhandenen benutzerdefinierten Modellen nach einer Firmwareaktualisierung:
-
Aktualisieren und regenerieren Sie das benutzerdefinierte Modell mithilfe von EPC Web nach der Aktualisierung der Panel Server-Firmware, wenn Geräte, die einem benutzerdefinierten Modell zugeordnet sind, fehlerhafte Daten anzeigen oder das benutzerdefinierte Modell nicht mehr in die Webseiten importiert werden kann.
-
Importieren Sie das benutzerdefinierte Modell erneut in den Panel Server.
-
Führen Sie die Aktion Versionen wechseln und aktualisieren für das benutzerdefinierte Modell durch.
-
-
Dynamische Veröffentlichung der Geräteidentifikation: Der Panel Server ruft die Identifikationsdaten für Geräte dynamisch aus dem Gerät ab, mit den folgenden Ausnahmen:
-
Benutzerdefinierter Anwendungsname
-
Gerätefamilie
Die folgenden statischen Werte in benutzerdefinierten Gerätemodellen werden vom Panel Server nicht unterstützt:
-
Hardware-Revision
-
Software-Revision
-
-
Für benutzerdefinierte Messungen definierte Einheiten werden nicht in der Cloud veröffentlicht.
-
Wenn bei Wireless-Geräten, die unter einem untergeordneten Gateway verbunden sind, ein benutzerdefiniertes Modell denselben Namen wie ein vordefiniertes Modell verwendet und bereits Geräte mit dem vordefinierten Modell verknüpft sind, gehen Sie wie folgt vor, um das benutzerdefinierte Modell zu laden:
-
Nehmen Sie alle Geräte außer Betrieb, die bereits mit dem vordefinierten Modell verknüpft sind.
-
Laden Sie das benutzerdefinierte Modell in den Panel Server.
-
Ordnen Sie die Geräte dem neu geladenen benutzerdefinierten Modell zu.
-
Veröffentlichen Sie die Topologie bei Verwendung des Panel Server mit einer Cloud-Anwendung von Schneider Electric, wie z. B. EcoStruxure Asset Advisor oder EcoStruxure Resource Advisor.
-
Einschränkungen bei der Datenerfassung und Alarmausgabe
-
Alarme werden nicht für Geräte veröffentlicht, die bei Empfang der dezentralen Konfiguration durch den Panel Server nach der Veröffentlichung einer Topologie den Status Getrennt aufweisen.
Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte verbunden sind, bevor Sie eine Topologie veröffentlichen.
-
Nach der Änderung der Datenerfassungskonfiguration eines Geräts werden die folgenden Panel Server-Webseiten eingefroren und sind nicht verfügbar, während die Änderungen angewendet werden:
-
Datenverwaltung
-
Backup & Wiederherstellung
-
Benutzerdefinierte Gerätemodelle
-
Einschränkungen für Modbus-Geräte:
-
Einige Geräteidentifikationsdaten der aggregierten Geräte, die einem Smartlink SI B oder Smartlink SI D nachgeschaltet sind (z. B. I/O Smart Link oder Wireless-Geräte), werden auf den Panel Server-Webseiten angezeigt, wenn die Daten über die Webseiten des Smartlink SI B bzw. Smartlink SI D konfiguriert und in Betrieb genommen werden.
-
Einschränkungen für Acti9 Smartlink Modbus-Geräte:
-
Wenn der Panel Server für Legacy-Versionen von Acti9 Smartlink Modbus-Geräten die Hardwareversion aufgrund von nicht standardmäßigen UTF-8-Zeichen nicht lesen kann, wird ein Ersatzzeichen (�) unter auf den Webseiten angezeigt. Früher wurden die nicht standardmäßigen Zeichen nicht dekodiert und es wurde Keine Daten angezeigt.
-
-
Einschränkungen für I/O Smart Link-Geräte:
-
Bei der Inbetriebnahme eines I/O Smart Link (als Ersatz für eine Legacy-Version eines Acti9 Smartlink Modbus mit einer Firmwareversion 001.003.00X) in der Software EcoStruxure Power Commission löst das Beibehalten von Keine in der Zeile Signal Element (Signalelement) einen Fehler aus, wenn das Gerät im Panel Server in Betrieb genommen wird. Die Konfiguration der Inbetriebnahme des I/O Smart Link kann nicht im Panel Server gespeichert werden.
-
I/O Smart Link-Geräte unterstützen die folgenden Sonderzeichen:
ASCII
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
30
32
33
61
63
64
93
95
Zeichen
Leerzeichen
!
#
$
%
&
‘
*
+
,
-
.
=
?
@
\
^
_
|
~
-
Betriebszeit, Betriebszähler und Auslösungszähler nicht verfügbar für Kabelgebundene Geräte und Standard E/A (I/O).
-
-
Einschränkungen für Leistungsschalter MasterPacT NT/NW, ComPacT NS und PowerPacT P/R-Frame. Detaillierte Informationen zu den unterstützten Auslösegeräten und Schnittstellen finden Sie unter:
Einschränkungen für Wireless-Geräte
-
Bei ZBRT-Geräten mit Drucktaster geht die Kommunikation mit Tastern verloren, wenn der Panel Server von einem Kanal zu einem anderen wechselt. Nehmen Sie das ZBRT-Gerät außer Betrieb (siehe die Kurzanleitung NNZ21729 des ZBRZ-Inbetriebnahmemoduls) und führen Sie eine erneute Erkennung der ZBRT-Geräte durch, um die Kommunikation wiederherzustellen.
-
Bei Exiway Link-Geräten ist der Leuchtenstatus (EIN, AUS) nur relevant, wenn sich das Gerät nicht im Notbetrieb befindet.
Einschränkungen für als Impulszähler konfigurierte Eingangsgeräte
Je nach Sprache Ihres Browsers müssen Sie bei der Eingabe eines Werts im Feld der Impulswertigkeit ggf. einen Dezimalwert (z. B. 1,5) kopieren und in das Feld einfügen. Es wird möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass der Wert nicht gültig ist. Der Wert wird jedoch für die Berechnung von Verbrauch und Durchfluss verwendet.