DOCA0178DE-21

Modbus TCP/IP-Geräte

Die folgende Tabelle zeigt die Mindestversion der Firmware des Panel Server Universal, die erforderlich ist, um eine Ethernet-Kommunikation mit Geräten zur Echtzeit-Messdatenüberwachung auf den Panel Server-Webseiten zu ermöglichen.

Gerätefamilie

Gerät

Mindestversion der Firmware des Panel Server Universal

Stromzähler

PowerLogic CM3250 Stromkreisüberwachung

001.003.002

Stromzähler

PowerLogic CM3350 Stromkreisüberwachung

001.003.002

Stromzähler

PowerLogic CM4000 Stromkreisüberwachung

001.003.002

Stromzähler

PowerLogic EM3570 Energiezähler

METSEEM3570

002.005.000

Stromzähler

PowerLogic EM3570A Energiezähler

METSEEM3570A

002.005.000

Stromzähler

PowerLogic EM3570X Energiezähler

METSEEM3570X

002.005.000

Stromzähler

PowerLogic EM3570AX Energiezähler

METSEEM3570AX

002.005.000

Stromzähler

PowerLogic PM5320 Stromzähler

METSEPM5320

001.003.002

Stromzähler

PowerLogic PM5340 Stromzähler

METSEPM5340

001.003.002

Stromzähler

PowerLogic PM5341 Stromzähler

METSEPM5341

001.003.002

Stromzähler

PowerLogic PM5560 Stromzähler

METSEPM5560

001.003.002

Stromzähler

PowerLogic PM5561 Stromzähler

METSEPM5561

001.003.002

Stromzähler

PowerLogic PM5563 Stromzähler

METSEPM5563

001.003.002

Stromzähler

PowerLogic PM5570 Stromzähler

METSEPM5570

001.003.002

Stromzähler

PowerLogic PM5580 Stromzähler

METSEPM5580

001.003.002

Stromzähler

PowerLogic PM5650 Stromzähler

METSEPM5650

001.003.002

Stromzähler

PowerLogic PM5660 Stromzähler

METSEPM5660

001.003.002

Stromzähler

PowerLogic PM5661 Stromzähler

METSEPM5661

001.003.002

Stromzähler

PowerLogic PM5760 Stromzähler

METSEPM5760

001.003.002

Stromzähler

PowerLogic PM5761 Stromzähler

METSEPM5761

001.003.002

Stromzähler

PowerLogic PM810 Stromzähler

001.003.002

Stromzähler

PowerLogic PM820 Stromzähler

001.003.002

Stromzähler

PowerLogic PM850 Stromzähler

001.003.002

Stromzähler

PowerLogic PM870 Stromzähler

001.003.002

Stromzähler

PowerLogic PM8000 Stromzähler

METSEPM8210

001.003.002

METSEPM8213

001.003.002

METSEPM8214

001.003.002

METSEPM8240

001.003.002

METSEPM8243

001.003.002

METSEPM8244

001.003.002

METSEPM82101

001.003.002

METSEPM82103

001.003.002

METSEPM82104

001.003.002

METSEPM82143

001.003.002

METSEPM82144

001.003.002

METSEPM82401

001.003.002

METSEPM82403

001.003.002

METSEPM82404

001.003.002

METSEPM82443

001.003.002

METSEPM82444

001.003.002

Transformatorüberwachung

NT935 ETH

001.003.002

Leistungsschalter und zugehörige Auslösegeräte

Die folgende Tabelle zeigt die vom Panel Server Universal unterstützten Leistungsschalter für die Überwachung von Messungen in Echtzeit auf den Panel Server-Webseiten.

HINWEIS: Aktualisieren Sie die zugeordneten IFE- und EIFE-Schnittstellen auf eine Firmwareversion ab 003.009.010, um sicherzustellen, dass die Messungen im Panel Server ordnungsgemäß angezeigt und veröffentlicht werden.

Die Leistungsschalter und zugehörigen Auslösegeräte sind mit dem Panel Server über eine der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Schnittstellen verbunden.

  • J: Das Gerät wird vom Panel Server unterstützt.
  • N: Das Gerät wird noch nicht vom Panel Server mit einem vordefinierten Modell unterstützt. Verwenden Sie ein benutzerdefiniertes Modell, um eine Verbindung zu diesem Gerät herzustellen.
  • N.z.: Nicht zutreffend

Leistungsschalter

Auslösegerät

Verbunden mit
IFE-Ethernet-Schnittstelle IFE-Ethernet-Schaltanlagenserver Integrierte EIFE-Ethernet-Schnittstelle
LV434010 LV434001 LV434011 LV434002 LV851001
MasterPacT MTZ

MicroLogic 2.0 X

J

J

J

J

J

MicroLogic 3.0 X

N

N

N

N

J

MicroLogic 5.0 X

N

N

N

N

J

MicroLogic 6.0 X

J

J

J

J

J

MicroLogic 7.0 X

N

N

N

N

J

MicroLogic 5.0 Xi

J

J

J

J

J

MasterPacT NT/NW

MicroLogic 2.0 A

J

J

J

J

N.z.

MicroLogic 3.0 A

J

J

J

J

N.z.

MicroLogic 5.0 A

J

J

J

J

N.z.

MicroLogic 6.0 A

J

J

J

J

N.z.

MicroLogic 7.0 A

J

J

J

J

N.z.

MicroLogic 2.0 E

J

J

J

J

N.z.

MicroLogic 5.0 E

J

J

J

J

N.z.

MicroLogic 6.0 E

J

J

J

J

N.z.

MicroLogic 5.0 P

J

J

J

J

N.z.

MicroLogic 6.0 P

J

J

J

J

N.z.

ComPacT NS

MicroLogic 7.0 A

N

N

N

N

N.z.

MicroLogic 7.0 H

J

J

J

J

N.z.

ComPacT NSX

MicroLogic 5.2 A

J

J

J

J

N.z.

MicroLogic 6.2 A

J

J

J

J

N.z.

MicroLogic 5.2 E

J

J

J

J

N.z.

MicroLogic 6.2 E

J

J

J

J

N.z.

MicroLogic 7.2 E

J

J

J

J

N.z.

MicroLogic 5.3 E

J

J

J

J

N.z.

MicroLogic 6.3 E

J

J

J

J

N.z.

MicroLogic 7.3 E

J

J

J

J

N.z.

PowerPacT H-, J- und L-Frame

MicroLogic 5.3 A

J

J

J

J

N.z.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.