DOCA0178DE-21

Hauptkorrekturen für Version 002.002.000

Die folgenden Fehler wurden in der Panel Server-Firmwareversion 002.002.000 behoben:

  • Modbus-Geräte, die einem benutzerdefinierten Modell zugeordnet sind und nur den Funktionscode 04 unterstützen, wurden wie folgt angezeigt: Nicht verbunden im Panel Server nach dem Upgrade des Panel Server auf Firmwareversion 002.000.000.

  • Energiezähler der iEM2050-Familie zeigten einen instabilen Status „verbunden/getrennt“ auf Panel Server-Webseiten.

  • Die Verbindung mit einem ausgeblendeten Netzwerk wurde nicht unterstützt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.