DOCA0178DE-21

Firmwareversion 001.002.000

Neue Funktionen

  • Hinzufügen unterstützter Geräte:

    • HeatTag-Sensoren

    • Wireless-Signalisierungshilfsgeräte für ComPacT- und PowerPacT-Leistungsschalter

    • PowerLogic Tag-2P-Energiesensoren

    • Drahtlose CO2-Sensoren

    • Drahtlose Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren

    • PowerTag A (EwSenseTemp) Sensor

    • PowerTag Ambient, drahtlose Temperatursensoren

  • Hinzufügen einer getrennten Netzwerktopologie

  • Hinzufügen des Modbus-TCP/IP-Clientprotokolls

  • Zusätzliche Digitaleingänge zur Überwachung des Status der externen Kontakte oder als Impulszähler

  • Hinzufügen von EcoStruxure Panel Server-Webseiten zur Überwachung

  • Verbesserung der normalen Antwortzeit auf einen Modbus/TCP-IP-Request für ein Wireless-Gerät nach IEEE 802.15.4

  • Verbesserung der maximalen Antwortzeit auf einen Modbus/TCP-IP-Request für ein Wireless-Gerät nach IEEE 802.15.4

Bekannte Probleme

  • Der getrennte Modus ist so konfiguriert, dass am ETH1-Port angeschlossene nachgeschaltete Modbus-TCP/IP-Geräte von vorgeschalteten Kommunikationssystemen, die an den ETH2-Port angeschlossen sind, getrennt werden. Mit der aktuellen Firmwareversion ist es nur möglich, von den integrierten EcoStruxure Panel Server-Webseiten aus auf die nachgeschalteten Modbus TCP/IP-Gerätedaten zuzugreifen. Eine Überwachungssoftware, die über Modbus TCP/IP mit dem ETH1-Port verbunden ist, kann nicht auf die Modbus TCP/IP-Geräte zugreifen, die mit dem ETH2-Port verbunden sind. Verwenden Sie in solchen Fällen ausschließlich den geschalteten Modus.

  • Wenn für einen PowerTag Energy M250/M630 für 3-polige ComPacT NSX-Leistungsschalter, einen PowerTag Energy F160, einen PowerTag Rope oder einen PowerLogic Tag Rope (Bestellreferenzen siehe die folgende Tabelle) ein aktiver Alarm vorliegt (wie im Modbus-Register gemeldet), ist der Alarm weiterhin aktiv, obwohl der Wert der Einstellung ENVT (External Neutral Voltage Tap) über die EcoStruxure Panel Server-Webseiten oder die EcoStruxure Power Commission-Software geändert wird.

    Um dieses Problem zu beheben, starten Sie den EcoStruxure Panel ServerUniversal neu (das detaillierte Verfahren finden Sie unter DOCA0172DE EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch).

    Der Alarm für den Schutz der Phasen-Neutralleiter-Spannung lautet wie folgt:

    • 80 % Unterspannung zwischen Phase und Neutralleiter

    • 120 % Überspannung zwischen Phase und Neutralleiter

    In der folgenden Tabelle sind die Geräte aufgeführt, die von dem Problem betroffen sind:

    Geräte

    Bestellreferenz

    PowerTag M250 3P 250A

    LV434020

    PowerTag M250 3P+N 250A

    LV434021

    PowerTag M630 3P 630A

    LV434022

    PowerTag M630 3P+N 630A

    LV434023

    PowerTag F160 3P/3P+N

    A9MEM1580

    PowerTag Rope 200 A 3P/3P+N

    A9MEM1590

    PowerTag Rope 600 A 3P/3P+N

    A9MEM1591

    PowerTag Rope 1000 A 3P/3P+N

    A9MEM1592

    PowerTag Rope 2000 A 3P/3P+N

    A9MEM1593

    PowerLogic Tag Rope 120A 3P

    PLTR1203P

    PowerLogic Tag Rope 600A 3P

    PLTR6003P

    PowerLogic Tag Rope 1000A 3P

    PLTR10003P

    PowerLogic Tag Rope 2000A 3P

    PLTR20003P

  • Wenn für einen PowerTag Energy 1P+N , einen PowerLogic Tag 1 P oder 2P oder einen Acti9 Active iC40 oder iC60 ein aktiver Alarm vorliegt (wie im Modbus-Register gemeldet), ist der Alarm weiterhin aktiv, obwohl der Wert für die Phasenfolge über die EcoStruxure Panel Server-Webseiten oder die EcoStruxure Power Commission-Software geändert wird.

    Um dieses Problem zu beheben, starten Sie den EcoStruxure Panel ServerUniversal neu (das detaillierte Verfahren finden Sie unter DOCA0172DE EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch).

    Der Alarm zur Phasenfolge lautet wie folgt:
    • 80 % Unterspannung

    • 120 % Überspannung

    • Überstrom über 45 %, 50 % oder 80 % des Nennstroms

    • Laststrom ist 0 A

    In der folgenden Tabelle sind die Geräte aufgeführt, die von dem Problem betroffen sind:

    Geräte

    Bestellreferenz

    PowerTag A9 P63 1P+N Oben

    A9MEM1560

    PowerTag A9 P63 1P+N Oben

    A9MEM1561

    PowerTag A9 P63 1P+N Unten

    A9MEM1562

    PowerTag A9 P63 1P+N Unten RCBO

    A9MEM1563

    PowerTag A9 F63 1P+N 110V

    A9MEM1564

    PowerLogic Tag QO 10-30A 1P+N

    PLTQO301P

    PowerLogic Tag QO 35-60A 1P+N

    PLTQO601P

    PowerLogic Tag E-Frame 10-60A 1P+N

    PLTE601P

    PowerLogic Tag QO 10-30A 2P

    PLTQO302P

    PowerLogic Tag QO 35-60A 2P

    PLTQO602P

    PowerLogic Tag E-Frame 10-60A 2P

    PLTE602P

    Acti9 Active iC40 und iC60 A9TAA●●●●, A9TAB●●●●, A9TDEC●●●, A9TDFC●●●, A9TDFD●●●, A9TPDD●●●, A9TPED●●●, A9TYAE●●●, A9TYBE●●●
  • Bei Systemen, die sowohl Modbus-Geräte als auch Wireless-Geräte enthalten, kann es in seltenen Fällen vorkommen, dass in der tabellarischen Ansicht der Messwerte für die Wireless-Geräte derselbe Messwert angezeigt wird wie für das Modbus-Gerät (siehe unten):

    Dieses Problem tritt nur auf dieser Seite auf und wirkt sich weder auf die Messungen aus, die über das Modbus-Register an das vorgeschaltete System gemeldet werden, noch auf die Messungen, die auf der Webseite des Einzelgeräts gemeldet werden.

    Dieses Problem betrifft keine Systeme, in denen ausschließlich Wireless-Geräte oder Modbus-Geräte eingesetzt werden.

    Gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu beheben:

    • Für Systeme, die mehr Wireless-Geräte als Modbus-Geräte umfassen (z. B. 10 Wireless-Geräte und 5 Modbus-Geräte):

    1. Entfernen Sie alle Geräte aus dem Projekt.

    2. Fügen Sie alle Modbus-Geräte hinzu.

    3. Fügen Sie alle Wireless-Geräte hinzu.

    4. Entfernen Sie nur die Wireless-Geräte erneut.

    5. Fügen Sie alle Wireless-Geräte erneut hinzu.

    • Für Systeme, die mehr Modbus-Geräte als Wireless-Geräte umfassen (z. B. 10 Modbus-Geräte und 5 Wireless-Geräte):

    1. Entfernen Sie alle Geräte aus dem Projekt.

    2. Fügen Sie alle Wireless-Geräte hinzu.

    3. Fügen Sie alle Modbus-Geräte hinzu.

    4. Entfernen Sie nur die Modbus-Geräte erneut.

    5. Fügen Sie alle Modbus-Geräte hinzu.

    • Für Systeme, die über genauso viele Modbus-Geräte wie Wireless-Geräte verfügen (z. B. 5 Modbus-Geräte und 5 Wireless-Geräte):

    1. Entfernen Sie alle Geräte aus dem Projekt.

    2. Fügen Sie alle Wireless-Geräte hinzu.

    3. Fügen Sie alle Modbus-Geräte hinzu.

    4. Entfernen Sie nur die Modbus-Geräte erneut.

    5. Fügen Sie alle Modbus-Geräte hinzu.

Funktionen

In der folgenden Tabelle wird die Verfügbarkeit von Funktionen für den EcoStruxure Panel ServerUniversal bei der Firmwareversion 001.002.000 beschrieben.

Verfügbar

Nicht verfügbar

Funktionen

Verfügbarkeit

Funktion

Getrennte Netzwerktopologie

Geschaltete Netzwerktopologie

Verbindung mit Edge Control (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation, jedem Gebäudemanagementsystem oder Überwachungssystem eines Drittanbieters)

Integrierte Webseiten für die Diagnose

Integrierte Webseiten zur Überwachung aller unterstützten Geräte (siehe Bestellreferenzen im Kapitel Unterstützte Geräte).

WLAN

2,4 GHz

5 GHz

Externe WLAN-Antenne

Kommunikation nach IEEE 802.15.4

Maximale Anzahl Wireless-Geräte:

  • Bis zu 30 Wireless-Geräte als Kombination von PowerTag Energy-Sensoren, PowerLogic Tag-Energiesensoren, Acti9 Active, Wireless-Signalisierungshilfsgeräten für ComPacT- und PowerPacT-Leistungsschalter, drahtlosen CO2-Sensoren, drahtlosen Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren, PowerTag A, PowerTag Ambient, Umgebungssensoren Easergy TH110/CL110 und HeatTagPowerLogic -Sensoren, mit maximal:

    • 20 PowerTag- oder PowerLogic Tag-Energiesensoren oder Acti9 Active

    • 3 HeatTagPowerLogic

    • 6 Wireless-Signalisierungshilfsgeräten für ComPacT- und PowerPacT-Leistungsschalter

  • oder bis zu 65 Umgebungssensoren Easergy TH110/CL110

Digitaleingänge

Konfiguration

EcoStruxure Power Commission-Software

Integrierte Webseiten zur Konfiguration der Ethernet- und Modbus-Einstellungen

Benutzerverwaltung: Einzelnutzer

Protokolle

Modbus TCP/IP-Server

Modbus TCP/IP-Client

DHCP-Client

DHCP-Server

DPWS

HTTPS

Leistungsmerkmale und Einschränkungen

  • Die normale Antwortzeit auf einen Modbus/TCP-IP-Request für ein Wireless-Gerät nach IEEE 802.15.4 beträgt 30 ms.

  • Die maximale Antwortzeit auf einen Modbus/TCP-IP-Request für ein Wireless-Gerät nach IEEE 802.15.4 beträgt 1 s. Konfigurieren Sie den Modbus/TCP-Client-Timeout entsprechend.

  • Die normale EcoStruxure Panel Server-Latenzzeit zwischen dem an das Modbus-RS485-Netzwerk weitergeleiteten Modbus-TCP/IP-Request beträgt 10 ms.

  • Die Anzahl gleichzeitiger Modbus/TCP-Verbindungen ist auf 32 begrenzt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.