DOCA0178DE-21

Firmwareversion 001.005.001

Neue Funktionen

  • Automatische Erkennung von Wireless-Geräten, die über ein untergeordnetes Gateway (Panel Server, PowerTag Link oder Smartlink SIB) verbunden sind.

  • Das Smartlink SIB-Gateway wird nativ als untergeordnetes Gateway des Panel Server unterstützt.

  • Definition des Energieverbrauchs des Endgeräts über die Panel Server-Webseiten (Feld Rohstoff in den Details zum Endgerät, Feld nicht in den Cloud-Services von Schneider Electric veröffentlicht).

  • Für jeden Typ von PowerTag-Wireless-Geräten, gelieferte und bezogene Energie verfügbar in Modbus-Registern (neueste Version von DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File hochladen).

  • Veröffentlichung von Daten auf dem SFTP-Server, die auf Geräten abgetastet wurden, die mit dem Panel Server verbunden sind, einschließlich Authentifizierung am SFTP-Server mit Benutzername und Passwort oder Benutzername und SSH-Schlüssel.

  • Einstellung des Impulszählertyps für Digitaleingänge über die Panel Server-Webseiten.

Allgemeine Funktionen

In der folgenden Tabelle wird die Verfügbarkeit allgemeiner Funktionen für EcoStruxure Panel Server Universal mit der Firmwareversion 001.005.001 angegeben.

Verfügbar

Nicht verfügbar

Allgemeine Funktionen

Verfügbarkeit

Funktionalität

Getrennte Netzwerktopologie

Geschaltete Netzwerktopologie

Verbindung mit Edge Control (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, beliebiges Gebäudemanagementsystem oder Überwachungssystem eines Drittanbieters)

Möglichkeit zur gleichzeitigen und dauerhaften Deaktivierung der Wireless-Netzwerke (Wi-Fi und IEEE 802.15.4) über die Panel Server-Webseiten

WiFi

2,4 GHz

Externe WiFi-Antenne (Referenz: PASA-ANT1)

Kommunikation nach IEEE 802.15.4

Maximale Anzahl Wireless-Geräte:

  • Bis zu 40 Wireless-Geräte als Kombination aus PowerTag Energy-Sensoren, PowerLogic Tag-Energiesensoren, Acti9 Active, Wireless-Anzeigehilfsgeräte für ComPacT- und PowerPacT-Leistungsschalter, Wireless-CO-Sensoren, Wireless-Temperatur- und -Feuchtigkeitssensoren, PowerTag A-, PowerTag Ambient-, Easergy TH110/CL110-Umgebungssensoren und PowerLogic HeatTag-Sensoren

  • oder bis zu 65 Easergy TH110/CL110-Umgebungssensoren

Modbus TCP/IP-Kommunikation

Max. 64 Modbus TCP/IP-Geräte, einschließlich Geräte, die physisch mit dem Panel Server und virtuellen Geräten verbunden sind (d. h. IEEE 802.15.4-Geräte, die mit einem untergeordneten Panel Server-Gateway verbunden sind)

HMI (Human Machine Interface)

FDM128-Ethernet-Anzeige

PowerTag Link-Anzeige

Sicherungswiederherstellung

Sicherung und Wiederherstellung der Panel Server-Konfiguration über die Panel Server-Webseiten und die Software EcoStruxure Power Commission

Konfiguration

Benutzerverwaltung über ein einzelnes Benutzerkonto

Benutzerverwaltung über mehrere Benutzer mit rollenbasierter Zugriffssteuerung (RBAC)

Alarme

Veröffentlichung von Alarmen in Bezug auf:

  • Kommunikationsproblem zwischen einem Gerät und dem Panel Server, wenn von den Endgeräten aus verfügbar

  • ERMS am Leistungsschalter

  • Die drei Alarmstufen von HeatTag-Sensoren

Protokolle

Modbus TCP/IP-Server

Modbus TCP/IP-Client

DHCP-Client

DHCP-Server

DPWS-Server

HTTPS

SFTP-Client

Datenexport

Panel Server-Webseiten für die Veröffentlichung auf dem SFTP-Server

Veröffentlichung in der Schneider Electric-Cloud über die Panel Server-Webseiten

Inbetriebnahme- und Überwachungsfunktionen

In der folgenden Tabelle ist die Verfügbarkeit von Inbetriebnahme- und Überwachungsfunktionen für den EcoStruxure Panel Server Universal mit der Firmwareversion 001.005.001 beschrieben.

Verfügbar

Nicht verfügbar

Inbetriebnahme- und Überwachungsfunktionen

Verfügbarkeit

Serielle Modbus-Kommunikation

Inbetriebnahme der Funktion zur Nutzung des seriellen Modbus-Ports im Rückwärtsmodus über die Panel Server-Webseiten

Digitaleingänge (PAS600L)

Inbetriebnahme über die Software EcoStruxure Power Commission

Inbetriebnahme über die Panel Server-Webseiten

Überwachung über die Software EcoStruxure Power Commission

Überwachung über die Panel Server-Webseiten

Firmwareaktualisierung

Auf ein Panel Server-Gateway über die Software EcoStruxure Power Commission angewendet

Auf ein Panel Server-Gateway über die Panel Server-Webseiten angewendet

Auf mehrere Panel Server-Gateways über die Software EcoStruxure Power Commission angewendet

Auf mehrere Panel Server-Gateways über die Panel Server-Webseiten angewendet

Sicherungswiederherstellung

Sicherungswiederherstellung auf einem Panel Server desselben Modells über die Software EcoStruxure Power Commission

Sicherungswiederherstellung auf einem Panel Server desselben Modells über die Panel Server-Webseiten

Konfiguration

Konfiguration über die Software EcoStruxure Power Commission

Ethernet-Konfiguration für die Upstream-Kommunikation über die Panel Server-Webseiten

Modbus-Konfiguration von Modbus TCP/IP- und seriellen Modbus-Geräten über die Panel Server-Webseiten

Selektive Kopplung von Wireless-Geräten über die Software EcoStruxure Power Commission

Selektive Kopplung von Wireless-Geräten über die Panel Server-Webseiten

Gleichzeitiges und dauerhaftes Deaktivieren der Wireless-Netzwerke (Wi-Fi und IEEE 802.15.4) im Panel Server über die Panel Server-Webseiten

Überwachung

Anzeige der Daten von Smartlink Modbus-Geräten über die Panel Server-Webseiten

Anzeige der Daten von Panel Server-Digitaleingängen über die Panel Server-Webseiten

Anzeige der Daten der unterstützten Geräte (siehe Bestellreferenzen unter Unterstützte Geräte ) über die Panel Server-Webseiten

Diagnose über die Panel Server-Webseiten

Leistungsmerkmale und Einschränkungen

  • Leistung und Einschränkungen für Panel Server Universal:

    • Wenn die SFTP-Veröffentlichung aktiviert ist, werden Alarme auf den Panel Server-Webseiten angezeigt, jedoch nicht auf dem SFTP-Server veröffentlicht.

    • Keine manuelle Hinzufügung von Wireless-Geräten, die über die Software EcoStruxure Power Commission mit einem untergeordneten/nachgeschalteten Gateway verbunden sind.

    • Die automatische Erkennung von Wireless-Geräten unter einem untergeordneten Gateway ist auf 64 Geräte beschränkt, da Wireless-Geräte als Modbus TCP/IP-Geräte angesehen werden.

    • Die normale Antwortzeit für einen Modbus TCP/IP-Request für ein Wireless-Gerät nach IEEE 802.15.4 beträgt 30 ms.

    • Die maximale Antwortzeit für einen Modbus TCP/IP-Request für ein Wireless-Gerät nach IEEE 802.15.4 beträgt 1 s. Konfigurieren Sie den Modbus/TCP-Client-Timeout entsprechend.

    • Die normale Panel Server-Latenzzeit für einen an das serielle Modbus-Netzwerk weitergeleiteten Modbus TCP/IP-Request beträgt 10 ms.

    • WiFi-Funktion nur über eine Verbindung mit einer WiFi-Infrastruktur verfügbar. Zugangspunktfunktion nicht verfügbar.

  • Einschränkungen beim Data Sampling und bei der Veröffentlichung für Cloud-Anwendungen:

    • Die Anzahl der einzelnen Datenpunkte, für die ein Sampling durchgeführt werden kann, ist auf 2.000 und auf einen Datenfluss von 500 Datenpunkten pro Minute begrenzt.

    • Die Anzahl individueller Alarme, die für die Überwachung konfiguriert werden können, ist auf 100 beschränkt.

  • Einschränkungen für Smartlink Modbus:

    • Inbetriebnahme nur über die Software EcoStruxure Power Commission (nicht über die Panel Server-Webseiten verfügbar)

    • Die Steuerung der Smartlink Modbus-Ausgänge über die Panel Server-Webseiten ist nicht verfügbar.

  • Einschränkungen für Wireless-Geräte: PowerTag Control und PowerTag Display werden von Panel Server Universal nicht unterstützt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.