DOCA0178DE-21

Firmwareversion 001.005.000

Neue Funktionen

  • Sicherung und Wiederherstellung der Panel Server-Konfiguration auf einem Panel Server desselben Modells über die Panel Server-Webseiten oder die EcoStruxure Power Commission-Software.

  • Wireless-Netzwerke (Wi-Fi und IEEE 802.15.4) können im Panel Server über die Panel Server-Webseiten gleichzeitig und dauerhaft deaktiviert werden.

  • Der serielle Modbus-Port des Panel Server kann im Rückwärtsmodus auf dem Panel Server konfiguriert werden, um jedem mit dem RS485-Port verbundenen Modbus-Client den Zugriff auf Daten von Geräten zu ermöglichen, die an den ETH1- und/oder ETH2-Ethernet-Port angeschlossen sind.

  • Selektive Kopplung mit Wireless-Geräten mithilfe der EcoStruxure Power Commission-Software .

  • Anzeige von Daten zu den Digitaleingängen des Panel Server auf den Webseiten des Panel Server.

  • Für Smartlink Modbus:

    • Daten, die sich auf das Gerät beziehen, das auf den Panel Server-Webseiten angezeigt wird.

    • Vordefinierte Alarme (Leistungsschalter geöffnet, Leistungsschalterauslösung, generischer Eingangsstatus), die auf den Panel Server-Webseiten angezeigt werden.

  • Veröffentlichung von Alarmen in Bezug auf:

    • Kommunikationsproblem zwischen einem Gerät und Panel Server, wenn von den Endgeräten aus verfügbar (siehe DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File).

    • Wartungseinstellungen zur Reduzierung des Energiebedarfs (Energy Reduction Maintenance Settings, ERMS) am Leistungsschalter.

    • Die drei Alarmstufen vom HeatTag-Sensor.

  • Zusätzliche unterstützte Wireless-Geräte: Acti9 Active Vigi.

Bekannte Probleme

Der Alarm für die Auslösung des Differenzstromschutzes wird vom Panel Server nicht für ComPacT NS-Auslöseeinheiten verwaltet, die diesen Alarm nicht bieten.

Allgemeine Funktionen

In der folgenden Tabelle wird die Verfügbarkeit allgemeiner Funktionen für den EcoStruxure Panel ServerUniversal mit der Firmwareversion 001.005.000 beschrieben.

Verfügbar

Nicht verfügbar

Allgemeine Funktionen

Verfügbarkeit

Funktionalität

Getrennte Netzwerktopologie

Geschaltete Netzwerktopologie

Verbindung mit Edge Control (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, jedem Gebäudemanagementsystem oder Überwachungssystem eines Drittanbieters)

Panel Server-Webseiten zur gleichzeitigen und permanenten Deaktivierung der Wireless-Netzwerke (Wi-Fi und IEEE 802.15.4)

WLAN

2,4 GHz

Externe WLAN-Antenne (Referenz: PASA-ANT1)

Kommunikation nach IEEE 802.15.4

Maximale Anzahl Wireless-Geräte:

  • Bis zu 40 Wireless-Geräte als Kombination von PowerTag Energy-Sensoren, PowerLogic Tag-Energiesensoren, Acti9 Active, drahtlosen Anzeigehilfsgeräten für ComPacT- und PowerPacT-Leistungsschalter, drahtlose CO2-Sensoren, drahtlose Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren, PowerTag A, PowerTag Ambient, Easergy TH110/CL110-Umgebungssensoren und HeatTagPowerLogic -Sensoren mit maximal 3 HeatTag-Sensoren

  • oder bis zu 65 Easergy TH110/CL110-Umgebungssensoren

Modbus TCP/IP-Kommunikation

Max. 64 Modbus TCP/IP-Geräte, einschließlich Geräte, die physisch mit dem Panel Server und virtuellen Geräten verbunden sind (d. h. IEEE 802.15.4-Geräte, die mit einem untergeordneten Panel Server-Gateway verbunden sind)

HMI (Human Machine Interface)

FDM128

PowerTag Link-Anzeige

Sicherungswiederherstellung

Sicherung und Wiederherstellung der Panel Server-Konfiguration über die Panel Server-Webseiten und die EcoStruxure Power Commission-Software

Konfiguration

Benutzerverwaltung über ein einzelnes Benutzerkonto

Benutzerverwaltung über mehrere Benutzer mit rollenbasierter Zugriffssteuerung (RBAC)

Alarme

Veröffentlichung von Alarmen in Bezug auf:

  • Kommunikationsproblem zwischen einem Gerät und Panel Server, wenn von den Endgeräten aus verfügbar

  • ERMS am Leistungsschalter

  • Die drei Alarmstufen von den HeatTag-Sensoren

Protokolle

Modbus TCP/IP-Server

Modbus TCP/IP-Client

DHCP-Client

DHCP-Server

DPWS-Server

HTTPS

Inbetriebnahme- und Überwachungsfunktionen

In der folgenden Tabelle ist die Verfügbarkeit von Inbetriebnahme- und Überwachungsfunktionen für EcoStruxure Panel ServerUniversal mit der Firmwareversion 001.005.000 beschrieben.

Verfügbar

Nicht verfügbar

Inbetriebnahme- und Überwachungsfunktionen

Verfügbarkeit

Serielle Modbus-Kommunikation

Inbetriebnahme der Funktion zur Nutzung des seriellen Modbus-Ports im Rückwärtsmodus über Panel Server-Webseiten

Digitaleingänge (PAS600L)

Inbetriebnahme mithilfe der EcoStruxure Power Commission-Software

Inbetriebnahme über Panel Server-Webseiten

Überwachung mithilfe der EcoStruxure Power Commission-Software

Überwachung über Panel Server-Webseiten

Firmwareaktualisierung

Auf ein Panel Server-Gateway mithilfe der EcoStruxure Power Commission-Software angewendet

Auf ein Panel Server-Gateway über Panel Server-Webseiten angewendet

Auf mehrere Panel Server-Gateways mithilfe der EcoStruxure Power Commission-Software angewendet

Auf mehrere Panel Server-Gateways über Panel Server-Webseiten angewendet

Sicherungswiederherstellung

Sicherungswiederherstellung auf einem Panel Server desselben Modells mithilfe der EcoStruxure Power Commission-Software

Sicherungswiederherstellung auf einem Panel Server desselben Modells über Panel Server-Webseiten

Konfiguration

Konfiguration mithilfe der EcoStruxure Power Commission-Software

Ethernet-Konfiguration für Upstream-Kommunikation über Panel Server-Webseiten

Modbus-Konfiguration von Modbus TCP/IP- und seriellen Modbus-Geräten über Panel Server-Webseiten

Selektive Kopplung von Wireless-Geräten mithilfe der EcoStruxure Power Commission-Software

Selektive Kopplung von Wireless-Geräten über Panel Server-Webseiten

Gleichzeitiges und dauerhaftes Deaktivieren der Wireless-Netzwerke (Wi-Fi und IEEE 802.15.4) im Panel Server über Panel Server-Webseiten

Überwachung

Anzeige von Daten von Smartlink Modbus-Geräten über Panel Server-Webseiten

Anzeige von Daten von Panel Server-Digitaleingängen über Panel Server-Webseiten

Anzeige der Daten der unterstützten Geräte (siehe Bestellreferenzen unter Unterstützte Geräte ) über Panel Server-Webseiten

Diagnose über Panel Server-Webseiten

Datenexport

Veröffentlichung in der Schneider Electric-Cloud über die Panel Server-Webseiten

Leistungsmerkmale und Einschränkungen

  • Leistung und Einschränkungen für Panel Server Universal:

    • Keine Datenveröffentlichung auf einem SFTP-Server.

    • Keine manuelle Hinzufügung von Wireless-Geräten, die über die EcoStruxure Power Commission-Software mit einem untergeordneten/nachgeschalteten Gateway verbunden sind.

    • Die normale Antwortzeit auf einen Modbus TCP/IP-Request für ein Wireless-Gerät nach IEEE 802.15.4 beträgt 30 ms.

    • Die maximale Antwortzeit auf einen Modbus TCP/IP-Request für ein Wireless-Gerät nach IEEE 802.15.4 beträgt 1 s. Konfigurieren Sie den Modbus/TCP-Client-Timeout entsprechend.

    • Die normale Panel Server-Latenzzeit für einen an das serielle Modbus-Netzwerk weitergeleiteten Modbus TCP/IP-Request beträgt 10 ms.

    • Wi-Fi-Funktion nur über eine Verbindung mit einer Wi-Fi-Infrastruktur verfügbar. Zugangspunktfunktion nicht verfügbar.

  • Einschränkungen beim Sampling und Publishing für Cloud-Anwendungen:

    • Die Anzahl der einzelnen Datenpunkte, die abgetastet werden können, ist auf 2.000 und auf einen Durchfluss von 500 Datenpunkten pro Minute begrenzt.

    • Die Anzahl individueller Alarme, die für die Überwachung konfiguriert werden können, ist auf 100 beschränkt.

  • Einschränkungen für Smartlink Modbus:

    • Inbetriebnahme nur mithilfe der EcoStruxure Power Commission-Software, nicht über die Panel Server-Webseiten.

    • Der Status des Smartlink Modbus-Ausgangs wird auf den Panel Server-Webseiten nicht angezeigt.

    • Keine Steuerung von Smartlink Modbus über die Panel Server-Webseiten.

    • Keine Veröffentlichung von Smartlink Modbus-Daten in den Cloud-Anwendungen.

  • Einschränkungen für Wireless-Geräte: PowerTag Control und PowerTag Display werden von Panel Server Universal nicht unterstützt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.